This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:上行计数和外部同步

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1070511/tms320f28377s-up-down-count-and-external-synchronization

部件号:TMS320F28377S

我正在实施一个相移全桥转换器,该转换器在上-下计数模式下使用 PWM 寄存器。  我需要将 PWM 输出同步到外部信号。  同步信号是所需切换频率的两倍,占空比为50%。  每次接收到传入同步信号的上升(或下降)边缘时,是否有一些方法可以切换计数方向?  第一个上升边缘会将计数器置于上升计数模式,而下一个上升边缘会将计数器置于下降计数模式 ,依此类推。  

提前感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    请查看 TBCTL 寄存器的 PHSDIR 位。 它指定同步事件后时间基计数器的方向(开始计数或计数)。 您必须自己控制逻辑,才能识别上升边缘的数量以及需要将位设为的值。

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marlyn,这让我走上了正确的道路。  

    我还有几个问题,但想私下讨论。  请我们发起单独的私人讨论吗?

    谢谢,

    Andy B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    我已向您发送朋友请求。 请接受,我们可以通过消息进行讨论。  

    此致,

    Marlyn