This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:计算公式

Guru**** 2788895 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069657/tms320f28027-calculation-formula

部件号:TMS320F28027
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

客户现在正在进行的单相反向 UPS。

无负载时的输出峰值对应于 H 桥 Vbus 的值(以48V 的电压开发)乘以调制比, 但纯电阻为25R 时,发现反相 AC 波峰值比 Vbus 和调制比值低约5 V。

A. 这一下降与什么有关?

B. 功率控制是通过视功率还是平均功率计算得出的?

C. 他们在哪里可以找到我的代码中的功率计算?

D. 同时存在过电流时是否启用 CBC 功能? 如何控制过电流?

E. 当负载为感应负载时,如何计算功率? 此项目的代码是否有阶段的计算?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,谢谢您的帮助。  为纪念马丁·路德·金博士节,请期待在漫长的周末作出答复。  此致,克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 LC 过滤器的输入波形。 我认为您的逆变器在输出时具有 LC 滤波器级。 然后检查 LC 的输出。 我们有单相逆变器的参考设计。 请查看有关详情(链接如下)。 功率计算使用 C2000Ware 内的功率测量库。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-HV-1PH-DCAC

    沙米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,克利须那,谢谢你的提醒!

     您好,Shamim,

    感谢您的支持! 她的反馈来自客户:

    滤波器的输入波形是幅度相等的 SPWM 波形,它等于 H 形电桥的供电电压。 如何计算过滤器电感器的压降? 滤波电感器的压降是以50Hz 还是20kHz 计算?

    20kHz 是 H 桥的切换频率,采用单极 SPWM 波形,无论带负载的过滤模式如何,都必须有压降。 但是,在运行代码项目14的电压源逆变器参考设计文档3.1.2.3.1.5中,0.5输出的 DC380V 调制比的有效波形值应该与计算略有不同,并且不应该彼此非常接近。 为什么损失不是用100欧姆负载计算的?

    'Ω 380 V 的直流总线和具有0.5反相器调制指数的100 μ A 输出,输出电压
    将接近 guiVrms = 133英寸

    客户个人认为380 * 0.5 / 1.414 = 134只是一个理论值,实际上应该是134–损失电压(10 ~ 30)= 124 ~ 104,这是正确的。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么损失不是用100欧姆负载计算的?

    您可以使用最高负载电流计算损失。 这意味着最低负载电阻器。

    此外,由于 FET 中的停机时间和切换延迟,过滤器输入处的电压也会降低

    您必须减去所有这些压降以及过滤器电感器的压降来计算输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回应。

    这些电压降是否有公式或技术文章? 下面是一些其他问题:

    H 桥到电感器电流波形的外观是什么?

    H 形电桥用作交叉变体电源,H 形电桥的输出电流波形是正弦波还是正弦波形波形加上各种谐波电流形式?   输出电流与负载电容器并行的负载电流的计算方法是什么? 电感器两端的电压波形是什么? 有没有文章可供参考?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请问有没有更新? 谢谢。

    此致,

    樱桃