This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:错误的输出 ePWM 频率

Guru**** 2505395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069703/tms320f28033-wrong-output-epwm-frequency

部件号:TMS320F28033

大家好,团队

我的客户在其 LLC 电源中使用 F28033。

它们将软件频率限制设置为70kHz,但在某些特殊情况下,实际 ePWM 输出频率将从70kHz 降至 MinMax 50kHz。

客户想要确定导致此问题的原因,是否由于外部晶体振荡器的干扰而导致 DSP 时钟异常?

他们想在抓住异常工作频率的同时抓住 GPIO18 (XCLKOUT),以验证异常波形是否由异常 SYSCLK. 这种方法是否可行?

在这种情况下,您有什么建议?

期待您的回复!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈,谢谢你的帮助。  为纪念马丁·路德·金博士节,请期待在漫长的周末作出答复。  此致,克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="454061" url="~/support/icros/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1069703/tms320f28033-wrong-output-ePWM-频率"]客户想确定导致此问题的原因,DSP 时钟是否可能因外部晶体/振荡器的干扰而异常?]

    是的,这是可能的,但也有其他可能性。

    [引用 userid="454061" url="~/support/icles/c2000-iclers-group/c2f/c2000微控制器-forum/1069703/tms320f28033-wrong-output-ePWM- frequency ]',他们想在获取异常工作频率的同时获取 GPIO18 (XCLKOUT),以验证异常波是否由 SYSCLKN 引起。 这种方法是否可行?

    客户的系统将确定此类型的调试是否可行。 从2000年代的角度看,这是一个非常基本的调试功能,用于这类使用情况。

    如果 XCLKOUT 脉冲链看起来正常,我会检查 PWM 设置。 异常情况发生之前和之后的频率是多少?

    是否正在使用同步链? 是否正在使用 TBPHS? AQ 模块正在使用哪些操作,设置,清除或切换?

    此致,
    Cody   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科迪

    感谢您的回复。

    请帮助您查看下面显示的客户外部晶体振荡器电路。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局看起来不错。

    请按照以下帖子进行 CL 计算: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/709050/tms320f28377d-recommended-crystal-parameters/2618806#2618806  

    此致,
    Cody