This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否要在不需要时禁用 HRPWM 以及最大 ePWM 分辨率?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1070548/tms320f28388d-to-disable-hrpwm-when-not-needed-and-max-resolution-of-epwm

部件号:TMS320F28388D

大家好!

如我所述,我们可以在不需要时禁用 ePWM 模块的高分辨率功能吗? 在原型设计过程中,我们似乎不需要高 PWM ,但需要快速解决方案。 这就是为什么不想处理高分辨率功能。

对于这两种情况,ePWM 模块的最大分辨率是多少? 例如,对于80kHz PWM,HRPWM 或非 HRPWM 的最大可用分辨率是多少?

请提前感谢。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您不需要人力资源,则一定会禁用人力资源。 这只是一项附加功能,因此如果不需要,请继续并禁用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nima!

    我也想这样做,但我也想知道正常 PWM 和 HR 的最大分辨率。 假设 ePWM 时钟为200MHz,对于边缘对齐的80kHz PWM 频率, 那么我可以用(100/200MHz/80kHz=2500) 0.04步幅调整负荷,从0%到100%? 如果是,那么 HRPWM 的最小步骤是什么?

    0.04看起来还可以,但根据情况,我们需要更高的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 HRPWM,边缘放置的分辨率约为150PS。

    对于 ePWM,200MHz TBCLK 时的边缘位置为5ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼玛!

    感谢您提供宝贵的信息。 很抱歉,我不知道什么是边缘放置。 请简要解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上是 ePWM 占空比的分辨率!