This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:项目导入期间的项目描述无效

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071035/tms320f280041-invalid-project-description-during-project-import

部件号:TMS320F280041
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,

我正在尝试将项目导入 CCS。  在初始导入尝试期间,我获得了无效的项目描述。  经过一些研究,这一错误似乎是由于原始项目与导入前的工作空间位于同一目录中而导致的。  我通过使用两个单独的目录来修复此问题,这些目录分别用于原始项目文件(是 git 资源库的一部分)和工作空间。  这允许导入工作,并允许对文件进行更改到原始位置,以便我可以轻松提交和推入。  几个问题:

答:如果我希望项目和工作空间位于同一目录中,同时又保持与原始 git 远程连接。

B.在单独的项目和工作区位置,工作区中是否有任何文件需要用于构建,调试和运行项目?  还是所有这些都包含在项目文件中,包括指向 C2000Ware 等的链接?  尝试了解工作区中是否有文件出于历史原因也应保留?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    将项目导入工作区时,有一个选项可用于“将项目复制到工作区”。 如果禁用,则不会将项目复制到工作空间并保留在原始目录中。  如果您也执行了任何更改,则将在原始项目中执行,而不是在工作区中执行。  

    为此,您可以在 projectspec 文件  “   loce="”中添加以下行。 ”。

    工作区中没有需要保留的文件。 您应该能够从原始项目中重新创建所有内容。

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西德达尔斯,

    谢谢。  还有几个问题:

    答:您提到修改 projectspec 以添加行。  为什么我需要这样做?  如果我不复制文件,导入函数应该指导项目在原始位置工作,还是我错过了什么?  如果我不将此行添加到 projectspec,会发生什么情况?

    B. 本项目规范位于何处?  我最初是从 Instaspin 项目开始的,该项目现在已进行了大量修改。  但当我在项目中查看.CCS 文件时,它仍然指向旧的 Instaspin 项目规范文件。  我本以为会有一份副本,并随时了解我对项目所做的修改。

    C. 如何更改项目名称,或者更重要的是更改生成的输出文件名称?  我仍在使用 Instaspin 实验室的原始名称,可能是时候相应地更新项目名称和文件名以反映新应用程序的意图。

    谢谢——布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁斯,  

    没有意识到您使用的是 CCS 项目,而不是 projectspec。 如果您使用的是 projectspec,我的回答是相关的。  

    您可以参考以下链接 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projectspecs.html

    c.要更改项目名称,您必须编辑“.project”文件并在该文件的<name>标签中指定名称。  要更改输出文件名。您必须编辑“.cproject”,搜索“name="specify output file name (--output_file,-o)”字符串并更改其值。 您也可以使用 CCS GUI 更改输出文件名。 选择项目,右键单击,然后选择属性。 选择 C2000链接器下的“基本选项”,然后指定输出文件名。 请参阅随附的快照。

    此致

    西达尔斯