This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:CC1312R MCU:"平均故障率"在使用寿命(10年,TJ = 105C)内?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069832/tms320f280041-cc1312r-mcus-average-failure-rate-over-the-useful-lifetime-10-years-tj-105c

部件号:TMS320F280041
“线程”中讨论的其它部件:CC1312R

团队,

客户正在尝试估算他的用例(即他的特定“任务配置文件”)的设备使用寿命。

下面的应用程序注释表示我们的 EP (MCU,处理器)设备:
“当前一代 TI 工业级 EP 产品旨在支持在105°C 接点温度(TJ)下工作的10年使用寿命”

    应用程序提示:计算嵌入式处理器的使用寿命-SPRABX4
    应用手册:计算任务配置文件的适用性-SPRABY3

现在查看下面的 TI.com 页面,该页面提供了“失败率”术语:
https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-terminology.html#

问题:
对于 CC1312R,F280041 MCU 等某些器件,上述使用寿命(即105C TJ 时为10年)的典型“平均故障率(λavg)”是多少?
以及哪种样品尺寸?

请提前感谢您的参与。

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的职位分配给 C2000团队的一名专家,但由于今天的美国假日,请期待明天18日我们的第一个回复。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安比尔,

    我们正在与 专家核实如何/如何共享数据。 我 会在几天内回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安比尔,

    设备的质量和可靠性信息可在以下链接中找到:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=F280041PMS

    TI 以 MTBF (平均故障间隔时间)和 FIT (故障时间)表示可靠性,两者都是“平均故障率”的度量单位