This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:运行示例程序时遇到问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1070601/tms320f28388d-having-trouble-running-example-programs

部件号:TMS320F28388D

我正在从 f2837d 迁移到 f2838d。  使用 f2837d,我只导入了示例项目,编译并点击绿色的“恢复”按钮,这些示例就会运行。  使用 f2838d,我像往常一样导入 CCS 项目,遇到错误并加载(加载程序时没有问题)。  当我按下绿色的“继续”按钮时,它会再次出现。  再次点击它会显示程序正在运行,但似乎没有运行。 主无限循环似乎不会执行。  变量不变。  我用几个具有类似结果的示例程序完成了这项工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您能告诉我您使用的 CCS 版本吗? 另外,您尝试为 f2838d 设备导入哪个示例项目。

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西德达尔斯,

    感谢您的回复。  我认为我们解决了 这个问题,并对 这些问题进行了评论

    // ESTOP0;
    // while (1);

    在 device.c 中,允许程序运行。   

    再次感谢