This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:带有增量编码器的伺服电机

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069711/tmdxiddk379d-servo-motor-with-incremental-encoder

部件号:TMDXIDDK379D
“线程”中讨论的其他部件: C2000WARETMDSHVMTRPFCKIT

您好 ,亲爱的 TI 团队:

我们希望 在项目中使用 TMDXIDDK379D 开发套件。  在购买此开发套件之前,我有一些问题要问您。

我们希望使用带有增量编码器的伺服马达与此开发套件。  是否有一个带有增量编码器的伺服电机适合此开发套件?  此外,您是否可以为带有增量编码器的伺服马达推荐其他开发套件?

开发套件必须具有电机控制 SDK,这一点很重要。

Sinan,
谢谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sinan,谢谢你的帮助。  为纪念马丁·路德·金博士节,请期待在漫长的周末作出答复。  此致,克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 电机控制 SDK 中有一些示例项目,用于支持 TMDXIDDK379D 开发套件以运行基于 增量编码器的感应 FOC 的 PMSM。

    您可以下载用于 C2000 MCU 的 MotorControl 软件开发套件(SDK) ,如下链接所示

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKhttp://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    TMDXIDDK379D  套件的示例项目可在电机控制 SDK 的文件夹中找到,如下所示。

    \ti\C2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_<Version>\solutions\tmdxiddk379d\<device>

    并在   以下链接中找到用于 TMDXIDDK379D 套件的 PMSM。

     

    HVPMSMMTR

    高电压3 pH PMSM 电动机,带有内置编码器,用于 TMDSHVMTRPFCKIT 和 TMDXIDDK379D,ESTUN / Anaheim Automation EMJ-04APA22

    https://www.ti.com/tool/HVPMSMMTR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yanming:

    我的问题解决了。 我感谢你。

    我将在稍后关闭此开机自检案例。

    非常感谢您的反馈。

    同样感谢 TI E2E 一如既往地提供快速支持。

    祝您度过美好的一天,时刻保持安全。

    Sinan,
    谢谢,致以诚挚的问候。