This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:系统时钟配置

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1070097/tms320f28388d-system-clock-configuration

部件号:TMS320F28388D

你好

我正在处理 TMS320F28388控制卡。

我已经为 SPI-C 通信创建了项目。该项目正在构建中,但在执行该项目时,它被滞留在 Device_init()函数下。

sysctl_delay (23U)

但当我使用 SPI 环回示例代码时。即使 我使用的是相同的 Device_init()函数,我也能够编译,刷新和执行代码

您可以为这种情况提出哪些可能的理由。

任何输入都是值得注意的

请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的代码有哪些编译选项? 您使用的是 COFF 还是 EABI? 您的代码中是否还包括#define sysctl_delay?


    //
    //定义以隔离内嵌汇编
    //
    #define sysctl_delay     __ASM("如果__TI_EABI __"\}             
                     ”.ASG  sysctl_delay  ,_sysctl_delay\n"\
                     ".endif\n"                  
                     ".def _sysctl_delay\n"            
                     ".sect \".TI.ramfunc\"\n"          
                     "全局 _sysctl_delay\n"          
                     "_sysctl_delay:\n"              
                     "子  附件,#1\n"              
                     " BF  _sysctl_delay,GEQ\n"        
                     “LRETR\n”)

    此致,

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在项目属性中将输出格式设置为 EABI,同时还包括 sysctl.c 驱动程序 libey 文件,  其中定义了#define sysctl_delay micro。   在调试模式下,代码仍在同一个函数上卡住。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿鲁纳,

    您的应用程序是否已被重置并反复调用 setclock 功能? 或者它是否卡在延迟功能中而不移到下一行?

    此致,

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,维纳

    我的应用程序无法进入下一条线路,而是一直处于延迟功能。

    此致,

    阿鲁纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿鲁纳,

    您是否对 Device_init 函数或链接器命令文件做过任何更改? 是否可以共享该代码,以便我们可以在结束时重现该问题?

    此致,

    维纳