请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28388D “线程:C2000WARE”中讨论的其它部件
大家好,
我想在引脚 X1上使用单端3.3V 列电时钟。
在数据表 中,我看到这句话:“晶体振荡器输入或单端时钟输入。 在启用晶体振荡器之前,设备初始化软件必须配置此引脚。 要使用此振荡器,必须将石英晶体电路连接到 X1和 X2。 此引脚还可用于馈入单端3.3V 电平时钟。”但数据表或 TRM 上没有其他信息。
我不知道是否需要在软件启动或其他事情之后启动单独的时钟。 事实上,我们一般都希望在 波尔前有一个稳定的时钟。
此致