This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSADAP180TO100:将 TMD87400X49M 连接到 DRV8301-69M 套件

Guru**** 2914690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TMDSADAP180TO100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1070588/tmdsadap180to100-connecting-tmdxdock280049m-to-drv8301-69m-kit

部件号:TMDSADAP180TO100
线程中讨论的其他部件:TMDSCNCD280049CDRV8301-69M-KitTMDX280049M

客户有一些“TMDX280049M”可用(随 F280049C controlCARD 一起提供,名为“DSCNCD280049C”)。 DSCND280049C 在功能上是否等同于 TMDSCNCD280049C 子卡? 他们是否可以使用 THDSADAP180TO100将 TMDX002849M 连接到 DRV8301-69M-Kit? 是否需要移植?

如果可以解决问题,他们更愿意不订购 TMDSCNCD280049C。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 ,它可以用于带有 TMDSADAP180TO100的 DRV8301-69M-Kit。