This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:关于 CMPSs 的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069977/tms320f280049c-question-about-cmpss

部件号:TMS320F280049C

尊敬的团队:

我的客户希望通过 CMPSS 输出信号,但他的比较模块中的两个比较器只能启用高端比较器。 ePWM 输出的状态仅为端口 A 的状态,该状态将受给定 DAC 的内部限制, 端口 B 的状态与 A 的状态相反,无法使 B 的状态独立于 A,也无法受到内部低侧比较国 DAC 的限制。

下面是代码的屏幕截图:

请问原因是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,格林,

    COMPH 和 COMPL 可以单独跳闸/断开 EPWMxA 和 EPWMxB。 你的问题是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank:ñ a

    我的客户自己解决了这个问题,感谢您的帮助!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,格林,

    很高兴听到这个消息! 让我们知道这些问题是否已经成为问题。