This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:更改测量标记/空间频率的容差

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067607/tms320f280025-change-a-tolerance-of-measured-mark-space-frequency

部件号:TMS320F280025
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

你(们)好

我想知道如何改变测量频率的公差。

例如。 标记频率设置为131250,我希望接受其中的+-5%作为有效标记频率。 请帮助我了解如何更改源代码以及如何构建 eabi 格式的库。

谢谢

胡国兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请详细阐述您的问题吗? 意思是,您如何测量 F280025上的频率? 也许通过方框图对其进行解释可以帮助我更好地理解,也有助于将问题引导给合适的专家。

    谢谢,此致,

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉。 我正在 使用目录<C2000Ware 安装路径>/device_support/f28004x\examples\bootstxl_afe301_f28004x_Rx 下的 TI 演示代码/库来测量 sunSpec 快速关闭 PLC 信号(SunSpec)。

    在演示代码中,它将测量仅以131.250KHz (标记)或 143.75KHz (空格)为单位的频率,但磁带库除外。 如果测量的频率为标记,则1将按库返回,且为空格,-1将返回,否则将返回0。

    现在,我想知道如何释放过滤器的公差。 例如,如果正弦波的频率在131.250 (标记)的+-5%之间,则磁带库仍然返回1。

    巴西

    胡国兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hk,

    很抱歉耽误你的时间,请给我们更多时间让 C2000中的其他一些人参与对话。  我认为应该可以满足您的要求。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="469569" url="~ë/support/ican/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1067607/tms320f280025-change-tolerance-of-dimance-dimance-mark-space-frequence/3951933#3951933]',现在,我想知道如何释放滤波器的容差。 例如,如果正弦波的频率在131.250 (标记)的+-5%之间,则库仍返回1。

    我认为调整“FSK_struct1.detection_threshold'”的值可以使其发挥作用,但我无法量化需要为您所需的+/-5%容差设置的值。 设置 detion_thresholds 时,系统也会有依赖性。

    如果您需要实施更实质性的内容,则需要对 FSK 关联探测器库源和算法进行更改。

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯文

    感谢您的评论。 当然,我们可以自己解决这个问题,而无需 TI 提供任何支持,但这让我对 TI 的支持非常失望。

    你好,马修

    您可以帮助共享 eabi 格式的源代码吗?

    巴西

    胡国兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Matt 正在努力寻找他拥有的源代码。 我们需要在准备好后提供论坛。

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已将 EABI lib 源添加到'C2000-AFE031_FSK_RX_SOURCE '项目中,作为附加的 zip 文件。 更新项目可能需要长达24小时,但您应该能够使用以下链接重新下载您可以访问的“我的安全资源”。

    https://myportal.ti.com/portal/dt?lt=myti&provider=TIPassLoginSingleContainer&j5=2&j3=1&goto=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%3A443%2Fsecuresoftware%2Fdocs%2Fsecuresoftware.tsp

    如果您在访问或导入项目时遇到任何问题,我们可以在论坛外联系以进一步讨论。

    最佳

    凯文