This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280025C:使用自有电机的 HV 套件上的通用电机控制项目

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSADAP180TO100, TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069360/tmdscncd280025c-universal-motor-control-project-on-hv-kit-with-own-motor

部件号:TMDSCNCD280025C
线程中讨论的其他部件:TMDSADAP180TO100

我 目前正在使用通用电机控制项目在 TI 的 HV 套件上运行我们的1马力电机。 我们在第3级构建中面临一个问题。

我们的意见如下:

  1. 电动机在开路中以参考速度运行
  2. 估计/反馈速度不稳定。 实际速度值波动。
  3. 快速观察器估计的角度也不稳定。

P.S:图形使用数据记录功能显示估算器角度。  

我请求您帮助我们解决此问题。  

注:我确实去了制造级别4并尝试运行电机,但随后出现模块过电流故障以及相位丢失故障。 这必须是由于观察者的反馈信号不良。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按照用户指南首先在内部版本2中运行电机,以验证数据目录和 PWMDAC 中的电流和电压感测信号,因为您使用的是高压套件。 如果电流或电压反馈信号不正确,请勿运行下一个内部版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制造级别2的问题是,一旦我设置了启动电机的位,模块过电流故障就会被触发。因此,由于故障,电机甚至无法运行。  

    此外,第1层的构建工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保硬件和软件设置正确,如实验用户指南中所示,使用高压套件。

    1. TMDSCNCD280025C 和 TMDSADAP180TO100上的开关设置。

    2.为 高电压套件选择正确的内部版本配置。

    3.尝试根据电动机设置正确的 v/f 轮廓参数,并在此构造水平上无负载运行电动机。

    请注意,本实验仅支持用于无感应/感应式 FOC 的 PMSM/BLDC。

    如果您调整了 v/f 配置文件和,但电动机在过电流故障下运行平稳,则必须检查电源逆变器是否适合电动机驱动。

    您以前是否使用过高压套件来运行任何电机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,基什 or,

    此问题是否有任何更新? 通过这一通用实验室,您能顺利运行电机吗?