This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:相关的认证信息,如安全法规,安全性等

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069900/tms320f280023-relevant-certification-information-such-as-safety-regulations-ull-etc

部件号:TMS320F280023

帮助提供 TMS320F280023PMSR& TMS320F28377DPTPT 相关认证信息,如安全法规,全保护等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    F28002x 器件被视为符合 ISO26262功能安全标准的质量管理(QM)器件。 F2837x 器件经认证为 ASIL B 和 SIL 2。

    请您指定最终应用程序以及项目预期达到的安全标准/级别吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 UL,TUV,CE 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2737x 器件通过 了 TUV-SUD 的 ASIL B/SIL 2认证。 由于 F28002x 是 QM 器件,因此我们不打算对此器件进行认证。

    https://www.ti.com/lit/cr/swaq009/swaq009.pdf