请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F280025C 您好,专家,
我想为每个比较器配置具有两个阈值的 CMPSSS 模块。 我在数据表上看到,可以选择在输入上使用滞后。 我在负输入比较 器上按 DAC 值配置 CMPSSS,因此我要设置触发条件和非触发条件(如果 INPU_PIN1 > THRESHOLD1,则当 INPU_PIN1 < THRESHOLD2时,ePWM 关闭,ePWM 打开)。 当知道全刻度输入为3.3V 时,THRESHOLD1和 THRESHOLD2的电压差为100mV。
因此,这是 CMPSSS 输入的滞后,是否可以配置该滞后?
谢谢
达米恩