This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:cmpsss 滞后两个阈值

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069687/tms320f280025c-cmpss-hysteresis-two-thresholds

部件号:TMS320F280025C

您好,专家,

我想为每个比较器配置具有两个阈值的 CMPSSS 模块。 我在数据表上看到,可以选择在输入上使用滞后。 我在负输入比较  器上按 DAC 值配置 CMPSSS,因此我要设置触发条件和非触发条件(如果 INPU_PIN1 > THRESHOLD1,则当 INPU_PIN1 < THRESHOLD2时,ePWM 关闭,ePWM 打开)。   当知道全刻度输入为3.3V 时,THRESHOLD1和 THRESHOLD2的电压差为100mV。

因此,这是 CMPSSS 输入的滞后,是否可以配置该滞后?

谢谢

达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达米安,你好,谢谢你的帮助。  为纪念马丁·路德·金博士节,请期待在漫长的周末作出答复。  此致,克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Damien,

    F28002x 器件上的 CMPSSS 最大滞后值通常为48LSB 左右,因此不符合您的要求。 但是,您应该能够使用 CMpss 的外部施密特触发器配置来实现所需的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    感谢您的回复。

    达米恩