This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812PGFA 插入式替换

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1070299/tms320f2812-tms320f2812pgfa-drop-in-replacement

部件号:TMS320F2812
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

由于 最近的耗材短缺,我的客户正在寻找 TMS320F2812PGFA 的跌落替代产品。
“引入”意味着无需修改硬件/软件。

 TMS320F2812PGFS 似乎 是宽温度范围器件。
我认为  这是同一个芯片,不同的生产测试条件。
它可以作为  TMS320F2812PGFA 的“嵌入式”替代 产品?



谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S 和 Q 温度范围设备是100%降压替换件。 他们不一定能从 TI 获得更好的可用性,但他们可能会通过其他供应商找到。

    没有其他选项可供选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    感谢您的快速回复!

    谢谢,此致,
    柯一朗·塔希罗