This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:-2131 CCS 到 TMDSCNCD28388D 连接错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069981/tmdscncd28388d--2131-errors-on-ccs-to-tmdscncd28388d-connection

部件号:TMDSCNCD28388D

您好,

我有两个 TMDSCNCD28388D 板和一个第三方28388D 评估板。

  主 PC 成功检测到两块主板(TMDSCNCD28388D 和第三方 EVM)上的 JTAG 调试端口。

但是,当我 尝试将 CCSv11连接到 TMDSCNCD28388D 时 ,我一直收到-2131错误。

但是,我可以使用相同的 CCS 项目配置成功地将 CCSv11连接到第三部分 EVM。

因此,我想,主机端配置没有问题。

请帮我解决问题。

我的配置包括:

- Code Composer 版本= 11.1.0.00011

- C2000 Ware 版本=4.00.00

- Windows 版本=11专业版

- TMDSCNCD28388D 主板版本= MCU063B

 

我在 这个论坛上发现了一个类似的问题,我尝试了它的解决方案,但它不起作用。

即使我尝试了两块 TMDSCNCD28388D 主板的 DIP 开关(S1,S2)的每一个组合,但没有成功。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048934/tmdscncd28388d-getting-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0-on-tmdscncd28388d-control-card-with-tms320f28388d

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔

    您需要连接两根 USB 电缆:

    • controlCARD 上的一个:这适用于 xds100V2。 您已连接此设备,并已在 Windows 设备管理器中正确枚举(从上图中)
    • 第二个在坞站。 这为 controlCARD 提供了动力。 从照片上看,它不在那里。 请确认您是否正在连接该设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑托什·查

     

    我的问题已通过您的回答得到解决。

    我没有连接第二根电缆。

    我认为一个 USB 连接可能足够了,因为第三方 EVM 可以这样做。

     

    感谢您的善意回复。