This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用外部源启动 ePWM TB 计数器

Guru**** 2605025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067553/tms320f28379d-start-epwm-tb-counter-using-external-source

部件号:TMS320F28379D

尊敬的各位,

在我的应用程序中,我希望使用外部三角源(如 GPIO 上的上升或下降边缘)启动 TB 计数器。 除了在 ISR 功能中使用外部中断并添加启动 TB 计数器命令以打开 ePWM 模块的 TB 计数器外,我无法用任何其他方式获得更好的响应速度。  所以我想知道我们是否有一种方法可以通过外部三角自动打开 TB 计数器? 谢谢!

此致,

Liyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liyang,

    不幸的是,没有办法这样做。 您所描述的是实现功能的最佳方法。

    此致,

    Marlyn