This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ePWM 模块:时基时钟 TBCLK 的最大值

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069867/tms320f28335-the-epwm-module-max-value-of-the-time-base-clock-tbclk

部件号:TMS320F28335

您好,

我对 TMS320F28335器件的 ePWM 模块有疑问。

具体而言,它是基于时基时钟 TBCLK 的。

TBCLK = SYSCLKOUT /(HSPLKDIV×CLKDIV)编写了《技术参考手册》。

假设使用了最大的150MHz SYSCLKOUT。

在这种情况下,我可以将150MHz 的 TBCLK 与 CLKDI=0和  HSPCLKDI=0用于此 TMS320F28335器件吗?

我发现 TBCLK 的最大值在其数据表中的任何位置都没有给出。

感谢您的指导。

此致,

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TBCLK 可以与 F28335上的 SYSCLK 以相同的速度运行。 在 SYSCLK 上运行它通常是有道理的,因为这样可以提供最佳的分辨率。 有时,当生成非常慢的 PWM 信号时,它可以帮助减缓 TBCLK 以避免 TB 计数器过度运行,但这种需求很少见。

    此致,
    Cody