This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:TMS320F28054M

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069974/tms320f28054m-tms320f28054m

部件号:TMS320F28054M

我最近从 CCS8.3 Windows 32位版本迁移到 CCS10.4 Windows 64位版本。 我在 instaspin 实验中使用自定义代码。

我在这两个版本中都使用代码优化级别2,速度大小以2换为2。

在 CCS8.3中,我可以放置断点,但在同一位置,CCS10.4无法放置断点,事实上在 CCS10.4中,我根本无法在任何位置放置断点-断点

符号颜色暗淡,斜线穿过其中心,表示它未激活。 此时代码不会停止

在这两种情况下,代码似乎都很有效

CCS10.4中是否需要执行一些设置? PL.指南