This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:CCS11中的内部版本问题

Guru**** 2523070 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067493/tmdscncd280039c-build-issue-in-ccs11

部件号:TMDSCNCD280039C
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,

在 CCS11中构建项目时遇到了问题。

它显示了错误,如:未解析符号_RamfuncsLoadSize,首先在./source/device.obj 中引用  

我不使用 C2000器件程序,它是单独创建的。

我已附上快照供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的锁定与项目中的 device.c 文件一样,是使用未定义的函数函数。 您能否仔细检查链接程序命令文件中是否定义了这些内容? 如果没有,您需要在此处定义它们。 您可以从 C2000Ware 复制通用链接程序命令文件。

    此外,您是否正在使用 C2000Ware 中的示例? 或者您是否将文件包中的某些文件复制到现有项目中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已将 C2000的设备支持库中的所有包括和源文件复制到现有项目中。

    device.c 文件中使用的 ramfunction 已在 device.h 头文件中定义,而该头文件包含在 device.c 文件中。

    此类错误的其他原因是什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是您的项目中未正确定义包含路径。 我建议您导入一个空的 C2000Ware 项目并将源文件添加到该项目中。 这样做后,您应该能够很快开始调试它。 它还应自动处理设备支持依赖性。