This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCJXL-F28379D:我们是否需要修改链接器文件(.cmd)以用于项目,或者在使用 CLA 的同时,所有项目都需要修改链接器文件(.cmd)?

Guru**** 2349670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069532/launchxl-f28379d-do-we-need-to-modify-linker-file-cmd-for-project-to-project-or-is-it-common-for-all-the-project-while-working-with-cla

部件号:LAUNHHXL-F28379D

我已经开始学习 CLA 的配置,所有项目的.cmd 文件是否保持不变,或者是否需要对其进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay,谢谢您的帮助。  为纪念马丁·路德·金博士节,请期待在漫长的周末作出答复。  此致,克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay,

    只要您不更改不同测试中使用的内存配置,就可以对所有项目使用相同的.cmd 文件

    此致,

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。