This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:无法为 TMDSHVMTRPFCKIT 运行 GUI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1068011/tmdshvmtrpfckit-unable-to-run-gui-for-tmdshvmtrpfckit

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
“线程: controlSUITE”中讨论的其它部分

我正在尝试使用 交流感应电机0.75kW 为我的项目运行 TMDSHVMTRPFCKIT 的 GUI。 我已按照《快速入门指南》中显示的所有步骤操作,但直到步骤6为止。 当我尝试打开应用程序 HVMRTPFCKIT-PM-ACI-GUI 时,显示的弹出 窗口为“无法启动,因为解压缩资源失败”。 为了了解您的信息,我已经将 Code Composer Studio V8安装到我的笔记本电脑(Windows 11)中。 我也在 Windows 7 PC 上尝试过这种方法,结果也是一样的。 可以帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 GUI 在十年前发布,我们不再支持此 GUI。 请考虑使用 controlSUITE 中提供的软件示例,网址 为 C:\ti\controlSUITE\development _kits\HVMotorCtrl+Pfctkit_v2.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,它是否与德州仪器(TI) XDS100v1 USB 调试探头和德州仪器(TI) XDS100v1仿真器相同?
     HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1指南说选择 了德州仪器(TI) XDS100v1仿真器,但我的代码撰写器 v6确实具有该仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从事这项工作的工程师不再与 TI 合作。 由于我们不再支持此 GUI,因此我们没有答案。 道歉。