请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28388D 尊敬的专家:
我的客户在构建和运行"mCAN_Ex9_Transmit "示例时遇到问题。 他们正在使用外部 CAN 接收器。
在 RAM 模式下运行时,它们确实会看到 CAN 接收器一侧的接收信号或至少有反应。
在闪光模式下运行时,它们在 CAN 接收器侧看不到任何接收或反应。
他们所执行的唯一步骤是将 build_configuration 切换到 CPU1_flash。
请您提供任何提示,以了解在这种情况下需要检查的事项或导致这种行为的原因?
谢谢,致以诚挚的问候,
格雷戈