This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:检查 OTP 之前是否未进行过编程

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1068619/tms320f28069-check-that-the-otp-has-not-benn-programmed-before

部件号:TMS320F28069
《线程》中讨论的其他部件:CCStudio, UNIFLASH

您好,

TI 是否提供了一个解决方案来检查 MCU 的 OTP 是否以前未编程?  
如何使用 CCStudio 完成本任务?  

 在通过 MCU 上的 UNIFLASH 应用固件包之前,是否还有解决方案通过 UNIFLASH 完成此任务?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为您可以使用校验和功能进行检查: 闪存插件 GUI 中有一个 OTP 校验和字段。  使用新的未编程设备,然后单击计算校验和。  您可以将该校验和与要检查的任何设备的校验和进行比较。

    如果这不起作用,请告诉我。

    谢谢,此致,
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享如何计算 OTP 的校验和?

    但上述答案是一个有用的建议,可以解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很高兴它帮助了我们。

    下面是用于校验和计算的算法。

       /*计算提供的地址范围的校验和*/

       for (;param1 <= param2;param1+=1)

       {

               校验和+=*(无符号 int*)参数1;

        }

    谢谢,此致,

    瓦姆西