This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:错误#340:多个过载功能实例-在单个系统上

Guru**** 2605015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069354/tms320f28379d-error-340-more-than-one-instance-of-overloaded-function---on-a-system-singleton

部件号:TMS320F28379D

您好,

执行生成时,我收到以下编译器错误:

错误340:多个过载函数"<function_name >"的实例具有"C"链接

我已经进行了双重检查,只有一个具有该名称的函数。 如果我对该函数发表评论,则该错误将变为预期的链接错误,该函数被列为未解析的符号。 函数声明为:

extern "C"布尔函数名称(void)

一些代码;
}

所以我对导致错误的原因感到困惑。

谢谢你,

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  我找到了问题。  没有另一个同名函数。  但是,include 文件中有一个声明,只是原型。

    ED