This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2533850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069013/tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F28379D

我正在尝试使用 TMS320F2839D 处理器设计 PCB,并希望创建一个独立的 PCB 来调试/编程处理器。 我遇到了一个问题,用于模拟的 FT2232H FTDI 芯片缺货,交货时间很长。 我很好奇是否有一种连接 MicroUSB 的方法,可以在不使用外部调试器/编程工具的情况下对芯片进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,

    如果不使用外部调试器,就无法将 USB 直接连接到芯片。 为了正确调试和编程,您需要包括一个转换器,用于将 USB 数据转换为 JTAG 数据,供 TMS320F28379D 器件读取。 不幸的是,首选的 FTDI 芯片不可用,您是否能够找到具有相同功能的类似替代产品?

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在尝试寻找一个,但由于半导体短缺,目前不太幸运,所以我可能不得不寻找一个外部调试器...