This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28020:电源和接地连接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1068248/tms320f28020-power-supply-and-ground-connections

部件号:TMS320F28020

大家好,

我正在设计 TMS320F28020,对连接电源和接地引脚的最佳方法有疑问。

电源:
软件开发正在使用 LaunchXL TMS320F2802x 进行。  用于 TMS320F28027PT 的 LaunchXL 文档(链接如下)显示了通过单独的铁氧体磁珠连接到+3V3的 VDDA 和 VDDIO。  然后,VDD1和 VDD2的接地端有2.2uF 保护罩。

将此转换为 TMS320F28020,我认为应该发生以下情况:
1. VDDA 和 VDDIO 的处理方式应与 LaunchXL 上的处理方式相同。  每个引脚都通过单个铁氧体磁珠连接到+3V3。
2.引脚1和11处的 VDD 应通过单独的2.2uF 保护罩连接到 GND。

理由:
LaunchXL 文档显示 VSS1,VSS2和 VSSA 直接连接到 GND。

对于 TMS320F28020,它是否应该这样发生?
1.为数字(DGND)和模拟(AGND)运行单独的接地。
2.引脚23上的 VSSA 连接到地端
3. 引脚2上的 VSS 和引脚12上的 VSS 连接到 DGND

下面是 LaunchXL TMS320F280x 文档

提前感谢您的宝贵帮助。
罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源,VDDA 和 VDDIO 需要一起升级,使它们保持在同一个电源上是实现这一目标的方便方法。 VDD 和 VDDIO 都需要去耦合帽。 DS 提供了一些指导,但也提到您应确保满足电源调节器的规格。

    理由:可以合并或分开。 如果隔离正确,则可以增加噪音抑制,如果隔离不当,则会大大增加噪音。 分离地面飞机时请小心。 所有 VSS 引脚最终都需要接地,您如何接地或分离它们,由您决定。

    另请检查 DS 中的7.2“信号说明”。

    此致,
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cody,

    感谢您的回复。

    我对似乎彼此不同意的文档有点困惑。

    LaunchXL 原理图和 PCB 布局显示 VDD1 (引脚32)和 VDD2 (引脚43)未直接达到3.3V。  相反,它们只会通过2.2uF 保护罩到达接地端。  以下是云杉2c.pdf 的图像:

    但是 ,SPRS523P–2008年11月–2021年2月修订,第10页,似乎表明 VDD 引脚最适合与3.3V 连接,应在 VDDIO 之前出现。  以下是摘录:

    所以,要清楚一点,我应该将 VDD 引脚直接绑在3.3V 上,并将盖帽绑在 GND 上,还是只绑在盖板上绑在 GND 上?

    再次感谢,
    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我认为我看到了正在发生的事情...

    使用内部电压调节器(/VREGENZ)时,这些针脚上已有1.8V 电压,用于1.2uF 或更高的旁通盖。  使用外部1.8V 稳压器时,这些引脚连接到外部稳压器。

    因此,由于我使用的是内部调节器,所以我只需要将盖子接地。

    您能否确认这是正确的?

    谢谢,
    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾  

    正确,启动板上使用了内部 VREG。 使用内置 VREG 时,无需外部提供1.8V 电源。 VDD 绝对不应连接到3.3V,这是1.8V 电源。 VDDIO 和 VDDA 是3.3V 电源。 VDD 需要将电流帽与地面脱钩,但不需要专门指定2.2uF 的值。

    此致,
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cody,

    这正是我需要知道的。  这解决了我的问题。

    感谢你的帮助。
    罗宾