This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:设备在通电后重置

Guru**** 2526030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069310/tms320f280023-device-goes-into-reset-after-power-on

部件号:TMS320F280023

您好,

我可以对设备进行编程,我的代码可以从 Flash 完美运行。 但当我关闭电源时。  代码未运行。  

我注意到我的重置针脚的低转速大约为50毫秒,速率为7.5毫秒。 此外,我的车尾箱销都很高,我看不到任何噪音

请提供有关如何实现这一点的线索?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shiv,

    请确保您的代码输入点正确(根据设备 TRM 中提到的“启动至闪存”),并检查您是否已在应用程序中禁用了 WD。

    此致,

    维耶克·辛格