This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:与 XDS110连接失败

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1068948/tms320f28032-failed-to-connect-with-xds110

部件号:TMS320F28032
“Thread:TestXDS510”中讨论的其它部件

以前,客户使用 XDS510LC 和 CCS3.3在其 F28032板上进行调试,现在他们希望使用 JTAG 接口更新到具有 CCS11的 XDS110仿真器。 但是,它们在“测试连接”步骤失败,/TRST 针脚电压保持在较低的水平。 请您帮助分享检查根本原因的任何指导? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aki,  

    TRST 引脚的下拉电阻器的值是多少? 我们的数据表建议使用2.2k 欧姆,但最近客户需要使用4.7K 或甚至10k 欧姆的电阻。

    出现了什么错误消息?  

    以下指南提供了有关 XDS110常见错误/故障排除的更多详细信息: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#host-connection-error 

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marlyn,

    [引用 userid="315358" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1068948/tms320f28032- failure-to-connect-with -xds110/3955683#3955683]]\n 会出现什么错误消息?  [/引用]

    我将检查 下拉电阻值并返回给您。  

    他们试图使用 cJTAG 将另一个电路板与 F290049连接,但实际上它是有效的。 如果使用 F28032切换回 XDS510,它也可能起作用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Marlyn,

    将 TRST 引脚的下拉电阻器从470更改为10k 后,问题得到了解决。 谢谢!