大家好!
我将使用6个 eCAP 模块来测量频率或占空比,并使用1个模块来生成 PWM。 我认为我可以将 PWM 输出路由到输出 Xbar 的任何 GPIO 上吗?
我想我也可以将插件 Xbar 的任何输入保留到任何 ECAP 模块中吗?
但是,表6-8 (第81页)混淆了我的位置。 eCAP1捕获输入- eCAP6捕获输入的含义是什么? 我应该使用这些引脚将 GPIO 路由到 eCAP 进行脉冲测量吗?
谢谢,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我将使用6个 eCAP 模块来测量频率或占空比,并使用1个模块来生成 PWM。 我认为我可以将 PWM 输出路由到输出 Xbar 的任何 GPIO 上吗?
我想我也可以将插件 Xbar 的任何输入保留到任何 ECAP 模块中吗?
但是,表6-8 (第81页)混淆了我的位置。 eCAP1捕获输入- eCAP6捕获输入的含义是什么? 我应该使用这些引脚将 GPIO 路由到 eCAP 进行脉冲测量吗?
谢谢,
您好,Erhan,
这是 F2837x 器件的兼容模式,该器件没有“eCAP 输入选择”mux,即 ECCTL0.INPUTSel。 重置时,F2838x 器件的 ECCTL0.INPUTSel 寄存器将包含0x7F 即127,这意味着 INPUT7将连接到 eCAP1,INPUT8将连接到 eCAP2等
如果您不是将代码从 F2837x 移植到 F2838x,则可以忽略此功能并将 ECCTL0.INPUTSel 设置为应用程序所需的任何内容。 如果这一点不清楚,请告诉我们。