This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S-Q1:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1068497/tms320f28384s-q1-error-connecting-to-the-target-error--1135-0x0

部件号:TMS320F28384S-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TMS320F28384S

您好,

我是韩国首尔国立科技大学的金基勋。

我正在尝试使用 TMS320F28384S,但无法将其连接到我的计算机。

错误信息为

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探测器报告了错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
(仿真包9.1.0.00001)

我正在使用 sds200i 仿真器和 CCS10。  

如何解决此问题?

为什么会出现上述错误信息?

但愿你能回答。

谢谢你。

此致,