This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:调试探测器报告了错误。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1068450/tms320f28384s-the-debug-probe-reported-an-error

部件号:TMS320F28384S
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我正在尝试运行代码,但当我放置“连接目标 ”时,会显示以下错误。

C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探测器报告了错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。 (仿真包9.4.0.00129)
IcePick_C_0:JTAG 通信错误

当我在目标配置期间检查了测试连接时,测试连接成功。 测试连接后,出现了上述问题。  

我无法找出错误发生的原因。  有什么其他想法可以解决我的问题? 请告诉我。 谢谢你