This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:版本0上有3个缺陷

Guru**** 2596835 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1068133/tms320f28388d-3-defects-on-version-0

部件号:TMS320F28388D
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

1、

28388 EtherCAT 版本0有3个缺陷,但版本 A 没有缺陷?

三个缺点是:

1.无法同步时钟,2. 需要千兆 PHY,3.DMA 访问问题

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张平,您好,

    [引用 userid="397172" url="~支持/微控制器/C2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1068133/tms320f28388d-3-版本0上的缺陷]28388 EtherCAT 版本0有3个缺陷,但版本 A 没有缺陷?

    这是正确的,但是版本0从未发布到市场,只有版本 A 是。 所以你不应该对这些错误有任何担忧。

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下,有没有关于 F28388和 F280039的应用说明,或者在设计中应该注意的问题摘要,以及类似的材料供我们参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张平,您好,

    像你已经做过的那样,检查错误总是很好的。

    下面链接了新的硬件指南。 它适用于 F2800x 器件(如 F280039),但许多器件也适用于 F2838x。

    https://www.ti.com/lit/spracz9

    我建议您查看各自的设备 controlCARD 设计,以获得硬件参考。 设计文件可以在下面的 C2000WARE 安装目录中找到:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\boards\controlCARD

    最佳

    凯文