This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:CAN 接口引导加载器

Guru**** 2804755 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067933/tms320f28075-can-interface-bootloader

部件号:TMS320F28075
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,请帮助提供基本的 CAN 接口引导加载程序参考示例? 我们只找到了闪存的参考示例,但它与我们的应用有很大不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    对于此设备,CAN 引导加载器参考示例不可用,但 SCI 引导加载器参考示例或闪存内核可用。 这可以修改 CAN。  

    路径为 C2000Ware_xx\device_support\f2807x\examples\CPU1\F2807x_sci_flash_kernel

    谢谢