This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 TMS320F28379D 控制器的 BLDC 电机控制(含传感器)示例代码

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSDOCK28379D, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, TMDSCNCD28379D, TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1068187/tms320f28379d-example-code-for-bldc-motor-control-sensored-using-tms320f28379d-controller

部件号:TMS320F28379D
线程中讨论的其他部件:controlSUITETMDSDOCK28379DHVBLDCMTC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKTMDXIDDK379DC2000WARE

您好,

为了进行初步研究,我们希望使用28379D 控制器运行 BLDC 电机。

我的 PC 上安装了 controlSUITE,我可以看到使用 Piccolo 控制器控制 BLDC 电机的示例代码。

我们是否有使用28379D (Delfino 控制器)控制 BLDC 电机的示例代码?

如果没有,那么在高层,如果我想为 Delfino 控制器重复使用 Piccolo 控制器的代码,我需要注意的是什么。

以下是我们计划使用的硬件的详细信息-

控制器板- TMDSDOCK28379D

2反相器板- ST 评估板(STEVAL-IPM07F)

3.电机-  HVBLDCMV

谢谢,此致,

Aniket Mahadik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载用于 C2000 MCU 的 MotorControl 软件开发套件(SDK),如下所示

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    您还可以在 下面的 MotorControl SDK 文件夹中找到带 TMDSCNCD28379D 的 TMDXIDDK379D 的示例代码,以实现 PMSM/BLDC 电机的感应 FOC。

    \ti\C2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00\solutions\tmdxiddk379d\f2837x

    采用 TMDSCNCD28379D 套件的 TMDXIDDK379D (400V,10A 3 pH 逆变器板采用感应/无感应 FOC 技术)可以支持 直接运行带感应 FOC 的 PMSM/BLDC 电机,您无需使用 STEVAL-IPM07F 板的跳线连接太多。