This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用户能否在38x SDFM 中使用 MOD1和 Mod3调制器时钟模式?

Guru**** 2607985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067599/tms320f28388d-can-user-use-mod1-and-mod3-modulator-clock-modes-in-38x-sdfm

部件号:TMS320F28388D

我知道调制器时钟模式 MOD1/2/3已被删除,以获得更好的性能。 但是,如果用户希望使用它们,他们还能这样做吗? 由于函数“SDFM_configureInputCtrl”仍支持它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾琳

    在 F28388D 中,只有模式0被 TI 批准使用。 其他模式已过时。

    我将提交一个 TT 以删除 SDFM 中对其他模式的引用。

    此致,

    马诺伊