This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-F28379D:C2000 I2C 上拉电阻器

Guru**** 2612465 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067586/launchxl-f28379d-c2000-i2c-pull-up-resistor

部件号:LAUNHHXL-F28379D
“Thread (线程)”中讨论的其它部件:PCA9554A测试

您好,

我使用 LAUNCHXL_F28379D 来控制 IO 扩展芯片 PCA9554A。 我使用 GPIO104和 GPIO105作为 SDA 和 SCL,带有4.7千欧的上拉电阻器。 但是,我在 SDA 和 SCL 上观察到以下波形。

我没有想到这些信号的上升边缘。 我认为4.7kOhm 上拉电阻器应该产生一个非常锋利的上升边缘,但看起来实际上是一个缓慢的上升边缘。 我检查了电路,这两个信号上没有电容器。 然后,我取出了 PCA9554A,波形没有改变。 所以,我的问题是为什么上升的速度很慢? 谢谢!

此致,