This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ADC 中断

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067513/tms320f280049-adc-interrupt

部件号:TMS320F280049

如果 在模块的 ADC 中使用了2个 SoC, 则 SOC1由 PWM 触发,EOC1触发 ADC_INT_NUMBER1,且 PIE INT_ADCA1已启用;  SOC2仅由软件触发,EOC2触发 ACD_INT_NUMBER2,则不会为此 SOC 配置 PIE 中断。

在程序中,在启动 SOC1的 PWM 之前。 SOC2由 ADC_FORCESOC()启动;然后等待转换完成后再读取结果:While (ADC_getInterruptStatus (BUG_VIN_ADC_MODULE,ADC_INT_NUMBER2)=0U);

我发现这个节目一直在等待。  

如果 SOC1的 PIE 未设置为 INT_ADCA1,则其工作正常。

我不明白 为什么 SOC1饼图矢量设置会影响 SOC2 ADC_INT_NUMBER2标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,胜利,

    如果在 INT_ADCA1上启用 PIE,则需要维修 ISR 并清除中断并确认,否则将出现中断溢出,这将导致 ADC 停止转换。  您还提到了 SOC2在 SOC1之前由 PWM 启动。  确保在任何转换前先清除所有中断标志,即使 SOC1尚未启动,ADC INT1的中断标志也可能在转换前处于活动状态。

    此致,

    约瑟夫