This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:PGA AS ADC 精度

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067336/tms320f280049-pga-as-adc-accuracy

部件号:TMS320F280049

我 尝试使用 PGA 函数作为 ADC, 所以 我需要知道它的准确性。

我已经从数据表中找到了微调精度。

但我没有从数据表中找到无裁剪的准确性,而且 FAE 告诉我,他们也不知道这一点。

那么,如果有人能告诉我这种无裁剪的准确性吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhett,

    我们不记录 PGA 的未微调增益和偏移,因为在工厂测试时,这些增益和偏移已校准和剪裁,并且在设备启动时,这些微调值会自动应用于 PGA。

    您需要未剪裁值的原因是什么?

    此致,

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好。

    感谢您的回答。

    据我所知,当我使用 PGA 功能时,增益和偏移量已经被剪裁。  因此 ,不再需要未裁剪的值?

    祝你一切顺利,

    莱茵特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhett,

    [引用 userid="509720" url="~/support/icros/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1067336/tms320f280049-PGA-AS ADC-Accurity/3950121#3950121]*,据我了解,当我使用 PGA 函数时,增益和偏移量已经被剪切。  因此 不再需要未调整的值?

    是的,这是正确的。

    此致,

    约瑟夫