This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:IQMath 库问题

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067321/tms320f28027-iqmath-library-issue

部件号:TMS320F28027

大家好,团队

以下是客户提出的一些问题可能需要您的帮助:

客户正在考虑使用 IQmath 进行处理,现在有以下问题:

程序中使用的浮点数据的三个范围,如下所示:

第一个浮点编号范围为3122.66~5333.33

第二个浮点编号范围为3.03至6.06

第三个浮点编号范围为-1.999~2.0

"IQmathLib.h"文件的 global_Q 为19。 客户希望知道如何处理当前最后两种类型的数据以保持数据结果的准确性?  

请帮助解决此问题? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请问有没有更新?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    精度(分位数)和动态范围(整数位数)成反比。 提高 Q 值将提高精度,但会导致整数位范围更小。   

    在第3.2节中,您可以看到 global_Q =19表示范围为[-4096,+4096],精度为  0.000001907。因此,对于最后两种情况,Q=19应该起作用,但在第一个范围内可能无法正常工作。 有关详细信息,请参阅第3.2节。

    山塔努