你好,查普,
我正在为我的客户寻求帮助。
对于他们的应用,这是一个四相同步降压拓扑。
它将使用 ePWM 触发 ADC SOC。
以下列出了采样信号量和采样频率信息。
它包括4相电流(5us),1个平均输出电流(15us)和4个 OTP 信号(1ms)。
因为应用程序非常关注分辨率,并且希望 尽可能降低噪音。
因此,我的策略是在 PWM 循环中每两次执行一次采样过量。 这是一种好方法吗?
此外,我认为采样时间序列及其在 ADC 模块中的采样方式也可能会影响结果的性能。
我是否可以让专家评论 什么 是适合客户应用的最佳信号采样策略?
感谢您的支持。
此致。