This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:推挽式开关电源方案

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1072849/tms320f28027-push-pull-switching-power-scheme

部件号:TMS320F28027
“线程”中讨论的其它部件:SFRAcontrolSUITE

大家好,团队

以下是客户提出的一些问题可能需要您的帮助:

UPS,即应用反相电源, 其辅助电源为推挽式开关电源,PWM4驱动推挽电路,AD 采样用于捕获输出的电压和电流。

1.客户想知道 TI 是否有类似或相同 的推挽式开关电源方案。

此控件是否采用 SFRA 和 DCL 或其他控制方法来控制 PWM 的占空比?

2.此外,是否还有其他方法或软件来批量刻录芯片?  的 CSS 太大。  

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    [引用 userid="496057" url="~ë/support/微处理器/CC2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1072849/tms320f28027-push-pull-switching-power scheme ]

    1.客户想知道 TI 是否有类似或相同 的推挽式开关电源方案。

    此控件是否采用 SFRA 和 DCL 或其他控制方法来控制 PWM 的占空比?

    [/引用]

    我们有一个旧设计,即 https://www.ti.com/tool/TIDM-BIDIR-400-12。 增压模式采用拉拔拓扑。  

    [引用 userid="496057" url="~ë/support/微处理器/CC2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1072849/tms320f28027-push-pull-switching-power scheme’] 2. 此外,是否还有其他方法或软件可以批量刻录芯片?  的 CSS 太大。  [/引用]

    您能否再次解释您的问题? 我不太明白。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈

    我刚刚听到最终客户的反馈:

    [引用 userid="274170" url="~/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1072849/tms320f28027-push-pull-switching -电源方案/3970762#3970762]],您是否可以再次解释您的问题? 我不太明白。

    客户想知道是否有任何方法可以一次刻录多个芯片。

    此外,我是否可以知道在该 计划中从哪里获得代码?  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    [引用 userid="496057" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1072849/tms320f28027-push-pull-switching -电源方案/3979625#3979625"]客户希望知道是否有任何方法可以实现多次刻录多个芯片[报价]

    我认为您是指一次使用单 CCS 加载多个 MCU 的代码吗?

    [引用 userid="496057" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1072849/tms320f28027-push-pull-switching-power scheme /3979625#3979625"),我还想知道在 该方案中哪里可以获得代码?  [/引用]

    代码在下面的例程中。 客户需要从 TI 网站下载 controlSUITE。  

    C:\ti\controlSUITE\development _kits\BI_direction_DC_DC_400_12

    注意:此解决方案基于 F2803x,我们将考虑将其移至较新的设备。

    此致,