This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何更改当前活动调试会话

Guru**** 2593720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073003/tms320f28379d-how-to-change-the-current-active-debug-session

部件号:TMS320F28379D

您好,

我可以使用脚本控制台使用当前活动的调试会话加载二进制文件。 我想开发一个脚本来加载所有项目。  所以有两个问题。


1.是否有方法使用脚本将活动调试会话更改为不同的 CPU?
2.是否有在线资源列出了 activeDS 下的所有选项?

谢谢你,

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed,

    [引用 userid="366241" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1073003/tms320f28379d-How-to 要更改的操作方法-current-active-debug-session]1. 是否有方法使用脚本将活动调试会话更改为不同的 CPU?

    不容易。 如果您希望从单个脚本中实现多个内核的自动化,那么我不会在您的脚本中使用 activeDS,而是为每个 CPU 显式创建单独的调试会话对象,并使用这些对象。

    [引用 userid="366241" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1073003/tms320f28379d-How-to 要更改的操作方法-current-active-debug-session]2. 是否有在线资源列出了 activeDS 下的所有选项?

    activeDS 只是一个现有的调试会话对象。 您可以访问相同的 DSS API,就像通过 openSession()创建调试会话一样

    <CCS install DIR>/CC/CCCS _base/scriptions/docs/DS_API/com/ti/debug/engine/scripting/DebugSession.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    感谢您的选择。 我可以看到我已经知道的,还有更多:^

    您说:“创建单独的调试会话”。

    如何做到这一点?
    2.是否还有资源用于这方面?

    谢谢你,

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在进入调试服务器脚本(DSS)的完整域

    CCS UG 的 Chatper 7.6涵盖 DSS:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_dss_handbook.html

    您对多核 DSS 感兴趣:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_dss_handbook.html#multiple-debug-sessions-for-multi-core-debug

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Ki,

    我编写了一个部分脚本,运行脚本时,我可以看到调试器已启动。  如果我需要更多帮助,我将开始新的话题。

    谢谢大家,

    ED