This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否有可能获得虚假断言? ,调试器显示错误的代码行

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071727/tms320f28388d-is-it-possible-to-get-spurious-asserts-debugger-shows-wrong-code-line

部件号:TMS320F28388D
“线程”中讨论的其他部件:TMDSCNCD28388D资产sysconfig

大家好!

我有一些问题。  

我遇到了类似下面一行的短语错误。

ASSERT(SysCtl_getLowSpeedClock(DEVICE_OSCSRC_FREQ) == DEVICE_LSPCLK_FREQ);

这种说法的重要性是什么? 我应该关心它吗?

类似地,我在 SPI 初始化期间也遇到了一些断言错误,如下所示。

ASSERT(SPI_isBaseValid(base));
ASSERT((HWREGH(base + SPI_O_CCR) & SPI_CCR_SPISWRESET) == 0U);

这是我的 SPI 初始化代码及其调用方式。

    uint32_t SPI_BASEs[4] = {SPIA_BASE, SPIB_BASE, SPIC_BASE, SPID_BASE};
    for(erhan=0;erhan<4;erhan++)
    initSPIFIFO(SPI_BASEs[erhan]);

void initSPIFIFO(uint32_t SPI_BASE)
{
    //
    // Must put SPI into reset before configuring it
    //
    SPI_disableModule(SPI_BASE);

    //
    // FIFO configuration
    //
    SPI_enableFIFO(SPI_BASE);
    SPI_clearInterruptStatus(SPI_BASE, SPI_INT_RXFF | SPI_INT_TXFF);
    if(SPI_BASE == SPIA_BASE)
    {
        SPI_setFIFOInterruptLevel(SPI_BASE, (SPI_TxFIFOLevel)1,
                                 (SPI_RxFIFOLevel)SPI_FIFO_RXDEFAULT);
    }
    else if(SPI_BASE == SPID_BASE)
    {
        SPI_setFIFOInterruptLevel(SPI_BASE, (SPI_TxFIFOLevel)SPI_FIFO_TXEMPTY,
                                 (SPI_RxFIFOLevel)1);
    }
    else
    {
        SPI_setFIFOInterruptLevel(SPI_BASE, (SPI_TxFIFOLevel)SPI_FIFO_TXEMPTY,
                                 (SPI_RxFIFOLevel)SPI_FIFO_RXDEFAULT);
    }

    SPI_setTxFifoTransmitDelay(SPI_BASE, 1);

    //
    // SPI configuration. Use a 500kHz SPICLK and 16-bit word size.
    //
    SPI_setConfig(SPI_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, SPI_PROT_POL0PHA0,
                  SPI_MODE_MASTER, 1000000, 16);
    SPI_enableLoopback(SPI_BASE);
    SPI_enableModule(SPI_BASE);
}

有人能告诉我,为什么即使 SPI 基址也会出现断言错误?

此外,我的调试器在调试过程中显示了错误的代码,如下图所示。 有没有解决办法? 我使用 TMDSCNCD28388D。

请提前感谢。

谢谢,

Fig 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们使用“断言”来确保条件正确,然后再继续操作。

    断言(sysctl_getLowSpeedClock(device_OSCSRC_FREQ)== device_LSPCLK_FREQ);

    如果您的代码陷入此断言,则表示 LSP 时钟未在  device_LSPCLK_FREQ 中配置。 如果您在 device.h 文件中更改了 LSPCLK 分隔符,请确保 DEVICE_LSPCLK_FREQ 也相应更新。 否则 ,时钟设置存在一些差异。

    断言(SPI_ISBaseValid(BAS));

    您能否深入了解代码并确保基本变量值有效? 从您的代码中,似乎只能选择有效的地址。 请确认以确保没有初始化问题。

    [引用 userid="508064" url="~ë/support/emcp-omers-group/CC2000 /f/c2000-微控制器-forum/1071727/tms320f28388d-is-possible to -get - sample-debuger-se-souts - pice-wrong - pic 代码行"]此外,我的调试器在调试过程中显示错误的代码[如下面的代码]

    您是否使用了错误的 SPI.c 文件进行调试? CCS 项目版本中是否有 SPI.c,或者您使用的是 driverlib.lib? 请确认您正在从正确的设备文件夹中选取 SPI.c/driverlib.lib。

    此致,

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维纳!

    感谢您的回答。

    [引用 userid="128297" url="~/support/icontrs/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1071727/tms320f28388d-it-possible to get - sample-der-debuger-se-souts - code-line/3965705#3965705""可以确定变量的有效范围,并确保该变量的内部值有效。] 从您的代码中,似乎只能选择有效的地址。 请确认以确保没有初始化问题。

    是的。我做了一次,基本地址以某种方式递增了一个。例如从0x6100到0x6101。 我希望这是我的错误。  

    [引用 userid="128297" url="~/support/moncs/c2000-monics)-组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1071727/tms320f28388d-ice-possible -获取-虚假-断言-调试器-显示错误-代码行/3965705#3965705"请确认您从设备中选取了正确的 SPI/driverlib[报价]。

    事实上,我只是在使用 TI Ware 中的示例。 我没有接触到任何图书馆。 我对 CCS 没有太多的经验,但我看到的是,在示例中,驱动程序库只有头文件,而不是 SPI.c。  而是驱动程序 lib.lib。

    您知道如何删除 driverlib.lib 并使用 driverlib?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您只需从 CCS 项目中删除.lib 文件并添加所需的 driverlib 源代码。

    此致,

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维纳!

    感谢您的回答,但结果不起作用。

    我删除了 lib,并且源代码已经被删除,但我遇到了许多错误,如 错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维纳!

    现在我得到了这种说法。

      断言(sysctl_getLowSpeedClock(device_OSCSRC_FREQ)== device_LSPCLK_FREQ);

    我只是想以如此25MHz 的高速使用 SPI,但我总是会遇到资产错误。 :s

    是否也可以使用 sysconfig 设置时钟?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维纳!

    现在我收到了此 Asser 错误:s  

    断言(sysctl_getLowSpeedClock(device_OSCSRC_FREQ)== device_LSPCLK_FREQ);

    我尝试在如此25MHz 的高速下使用 SPI,但我在任何地方都遇到 Asser 错误。

    是否也可以对 sysconfig 进行时钟设置?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="508064" url="~ë/support/icons/c2000-icro-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1071727/tms320f28388d-ice-poss-it-d- sugger-sout-exfile-wrong-code-line/3970729#3970729"]

    我尝试在如此25MHz 的高速下使用 SPI,但我在任何地方都遇到 Asser 错误。

    [/引用]

    您能否共享您正在使用的 device.h 和 device.c 文件? 您是否已更改了 LSP 时钟分配器的默认设置?

    [引用 userid="508064" url="~ë/support/icons/c2000-icro-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1071727/tms320f28388d-ice-poss-it-d- sugger-sout-exfile-wrong-code-line/3970729#3970729"]

    我尝试在如此25MHz 的高速下使用 SPI,但我在任何地方都遇到 Asser 错误。

    [/引用]

    您是否使用 SPI_enableHighSpeedMode()来启用高速模式? 断言是否在该函数内导致问题?

    此致,

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维纳!

    [引用 userid="128297" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000-icro-forum-forum/1071727/tms320f28388d-ice-possible to get-spurious-der-debugger-secture-se-outse-wrong-code-line/3971409#3971409]]]

    您能否共享您正在使用的 device.h 和 device.c 文件? 您是否已更改了 LSP 时钟分配器的默认设置?

    [/引用]

     是的,我更改为在高速模式下运行 SPI。  

    这是我的初始化代码 device.h 和 device.c

        SysCtl_setLowSpeedClock(SYSCTL_LSPCLK_PRESCALE_1);
    
        SPI_setConfig(SPIA_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, SPI_PROT_POL0PHA0,
                      SPI_MODE_MASTER, 20000000, 16);
        SPI_enableHighSpeedMode(SPIA_BASE);

    //#############################################################################
    //
    // FILE:   device.h
    //
    // TITLE:  Device setup for examples.
    //
    //#############################################################################
    //
    //
    // $Copyright:
    // Copyright (C) 2021 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.co/
    //
    // Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
    // modification, are permitted provided that the following conditions 
    // are met:
    // 
    //   Redistributions of source code must retain the above copyright 
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    // 
    //   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
    //   documentation and/or other materials provided with the   
    //   distribution.
    // 
    //   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    //   its contributors may be used to endorse or promote products derived
    //   from this software without specific prior written permission.
    // 
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
    // "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
    // LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
    // OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
    // SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
    // LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    // DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    // THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
    // (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
    // OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    // $
    //#############################################################################
    
    //
    // Included Files
    //
    
    #include "driverlib.h"
    
    #if (!defined(CPU1) && !defined(CPU2))
    #error "You must define CPU1 or CPU2 in your project properties.  Otherwise, \
    the offsets in your header files will be inaccurate."
    #endif
    
    #if (defined(CPU1) && defined(CPU2))
    #error "You have defined both CPU1 and CPU2 in your project properties.  Only \
    a single CPU should be defined."
    #endif
    //*****************************************************************************
    //
    // Defines for pin numbers and other GPIO configuration
    //
    //*****************************************************************************
    //
    // LEDs
    //
    #define DEVICE_GPIO_PIN_LED1        31U   // GPIO number for LD1
    #define DEVICE_GPIO_PIN_LED2        34U   // GPIO number for LD2
    #define DEVICE_GPIO_PIN_LED3        145U  // GPIO number for LD7 (EtherCAT Error LED)
    #define DEVICE_GPIO_PIN_LED4        146U  // GPIO number for LD8 (EtherCAT Run LED)
    #define DEVICE_GPIO_CFG_LED1        GPIO_31_GPIO31    // "pinConfig" for LD1
    #define DEVICE_GPIO_CFG_LED2        GPIO_34_GPIO34    // "pinConfig" for LD2
    #define DEVICE_GPIO_CFG_LED3        GPIO_145_GPIO145  // "pinConfig" for LD7
    #define DEVICE_GPIO_CFG_LED4        GPIO_146_GPIO146  // "pinConfig" for LD8
    
    
    //
    // SCI for USB-to-UART adapter on FTDI chip
    //
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCIRXDA     28U             // GPIO number for SCI RX
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCITXDA     29U             // GPIO number for SCI TX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCIRXDA     GPIO_28_SCIA_RX // "pinConfig" for SCI RX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCITXDA     GPIO_29_SCIA_TX // "pinConfig" for SCI TX
    
    //
    // CANA
    //
    #define DEVICE_GPIO_PIN_CANTXA      37U  // GPIO number for CANTXA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_CANRXA      36U  // GPIO number for CANRXA
    
    //
    // CAN External Loopback
    //
    #define DEVICE_GPIO_CFG_CANRXA      GPIO_36_CANA_RX  // "pinConfig" for CANA RX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_CANTXA      GPIO_37_CANA_TX  // "pinConfig" for CANA TX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_CANRXB      GPIO_10_CANB_RX  // "pinConfig" for CANB RX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_CANTXB      GPIO_12_CANB_TX  // "pinConfig" for CANB TX
    
    //
    // MCAN
    //
    #define DEVICE_GPIO_CFG_MCANRXA    GPIO_30_MCAN_RX  // "pinConfig" for MCAN RX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_MCANTXA    GPIO_31_MCAN_TX  // "pinConfig" for MCAN TX
    
    //
    // FSI
    //
    #define DEVICE_GPIO_PIN_FSI_RXCLKA      9U  // GPIO number for FSI RXCLKA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_FSI_RX0A        8U  // GPIO number for FSI RX0A
    #define DEVICE_GPIO_PIN_FSI_RX1A        10U  // GPIO number for FSI RX1A
    
    #define DEVICE_GPIO_PIN_FSI_RXCLKB      60U  // GPIO number for FSI RXCLKB
    #define DEVICE_GPIO_PIN_FSI_RX0B        58U  // GPIO number for FSI RX0B
    #define DEVICE_GPIO_PIN_FSI_RX1B        59U  // GPIO number for FSI RX1B
    
    #define DEVICE_GPIO_PIN_FSI_RXCLKC      14U  // GPIO number for FSI RXCLKC
    #define DEVICE_GPIO_PIN_FSI_RX0C        12U  // GPIO number for FSI RX0C
    #define DEVICE_GPIO_PIN_FSI_RX1C        13U  // GPIO number for FSI RX1C
    
    
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_TXCLK       GPIO_27_FSITXA_CLK  // "pinConfig" for FSI TXCLK
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_TX0         GPIO_26_FSITXA_D0   // "pinConfig" for FSI TX0
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_TX1         GPIO_25_FSITXA_D1   // "pinConfig" for FSI TX1
    
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_RXCLKA      GPIO_9_FSIRXA_CLK   // "pinConfig" for FSI RXCLKA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_RX0A        GPIO_8_FSIRXA_D0    // "pinConfig" for FSI RX0A
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_RX1A        GPIO_10_FSIRXA_D1   // "pinConfig" for FSI RX1A
    
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_RXCLKB      GPIO_60_FSIRXB_CLK  // "pinConfig" for FSI RXCLKB
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_RX0B        GPIO_58_FSIRXB_D0   // "pinConfig" for FSI RX0B
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_RX1B        GPIO_59_FSIRXB_D1   // "pinConfig" for FSI RX1B
    
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_RXCLKC      GPIO_14_FSIRXC_CLK  // "pinConfig" for FSI RXCLKC
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_RX0C        GPIO_12_FSIRXC_D0   // "pinConfig" for FSI RX0C
    #define DEVICE_GPIO_CFG_FSI_RX1C        GPIO_13_FSIRXC_D1   // "pinConfig" for FSI RX1C
    
    //!  --------------------------------
    //!    Signal   |  I2CA   |  I2CB
    //!  --------------------------------
    //!     SCL     | GPIO105 |  GPIO41
    //!     SDA     | GPIO104 |  GPIO40
    //!  --------------------------------
    //I2CA GPIO pins
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SDAA    104
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCLA    105
    
    //I2CB GPIO pins
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SDAB    40
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCLB    41
    
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SDAA GPIO_104_I2CA_SDA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCLA GPIO_105_I2CA_SCL
    
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SDAB GPIO_40_I2CB_SDA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCLB GPIO_41_I2CB_SCL
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Defines related to clock configuration
    //
    //*****************************************************************************
    #ifdef USE_20MHZ_XTAL
    
    //
    // 20MHz XTAL on controlCARD. For use with SysCtl_getClock() and
    // SysCtl_getAuxClock().
    //
    #define DEVICE_OSCSRC_FREQ          20000000U
    
    //
    // Define to pass to SysCtl_setClock(). Will configure the clock as follows:
    // PLLSYSCLK = 20MHz (XTAL_OSC) * 40 (IMULT) / (2 (REFDIV) * 2 (ODIV) * 1(SYSDIV))
    //
    #define DEVICE_SETCLOCK_CFG          (SYSCTL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_IMULT(40) | \
                                          SYSCTL_REFDIV(2) | SYSCTL_ODIV(2) | \
                                          SYSCTL_SYSDIV(1) | SYSCTL_PLL_ENABLE | \
                                          SYSCTL_DCC_BASE_1)
    
    //
    // 200MHz SYSCLK frequency based on the above DEVICE_SETCLOCK_CFG. Update the
    // code below if a different clock configuration is used!
    //
    #define DEVICE_SYSCLK_FREQ          ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 40) / (2 * 2 * 1))
    
    //
    // 50MHz LSPCLK frequency based on the above DEVICE_SYSCLK_FREQ and a default
    // low speed peripheral clock divider of 4. Update the code below if a
    // different LSPCLK divider is used!
    //
    #define DEVICE_LSPCLK_FREQ          (DEVICE_SYSCLK_FREQ / 4)
    
    //
    // Define to pass to SysCtl_setAuxClock(). Will configure the clock as follows:
    // AUXPLLCLK = 20MHz (XTAL_OSC) * 50 (IMULT) / (2 (REFDIV) * 4 (ODIV) * 1(AUXPLLDIV) )
    //
    #define DEVICE_AUXSETCLOCK_CFG       (SYSCTL_AUXPLL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_AUXPLL_IMULT(50) |  \
                                          SYSCTL_REFDIV(2U) | SYSCTL_ODIV(4U) | \
                                          SYSCTL_AUXPLL_DIV_1 | SYSCTL_AUXPLL_ENABLE | \
                                          SYSCTL_DCC_BASE_0)
    
    //
    // 125MHz AUXCLK frequency based on the above DEVICE_AUXSETCLOCK_CFG. Update
    // the code below if a different clock configuration is used!
    //
    #define DEVICE_AUXCLK_FREQ          ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 50) / (2 * 4 * 1))
    
    
    #else // USE_25MHZ_XTAL
    
    //
    // 25MHz XTAL on controlCARD. For use with SysCtl_getClock() and
    // SysCtl_getAuxClock().
    //
    #define DEVICE_OSCSRC_FREQ          25000000U
    
    //
    // Define to pass to SysCtl_setClock(). Will configure the clock as follows:
    // PLLSYSCLK = 25MHz (XTAL_OSC) * 32 (IMULT) / (2 (REFDIV) * 2 (ODIV) * 1(SYSDIV))
    //
    #define DEVICE_SETCLOCK_CFG          (SYSCTL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_IMULT(32) | \
                                          SYSCTL_REFDIV(2) | SYSCTL_ODIV(2) | \
                                          SYSCTL_SYSDIV(1) | SYSCTL_PLL_ENABLE | \
                                          SYSCTL_DCC_BASE_1)
    
    //
    // 200MHz SYSCLK frequency based on the above DEVICE_SETCLOCK_CFG. Update the
    // code below if a different clock configuration is used!
    //
    #define DEVICE_SYSCLK_FREQ          ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 32) / (2 * 2 * 1))
    
    //
    // 50MHz LSPCLK frequency based on the above DEVICE_SYSCLK_FREQ and a default
    // low speed peripheral clock divider of 4. Update the code below if a
    // different LSPCLK divider is used!
    //
    #define DEVICE_LSPCLK_FREQ          (DEVICE_SYSCLK_FREQ / 1)
    
    //
    // Define to pass to SysCtl_setAuxClock(). Will configure the clock as follows:
    // AUXPLLCLK = 25MHz (XTAL_OSC) * 40 (IMULT) / (2 (REFDIV) * 4 (ODIV) * 1(AUXPLLDIV) )
    //
    #define DEVICE_AUXSETCLOCK_CFG       (SYSCTL_AUXPLL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_AUXPLL_IMULT(40) |  \
                                          SYSCTL_REFDIV(2U) | SYSCTL_ODIV(4U) | \
                                          SYSCTL_AUXPLL_DIV_1 | SYSCTL_AUXPLL_ENABLE | \
                                          SYSCTL_DCC_BASE_0)
    
    //
    // 125MHz AUXCLK frequency based on the above DEVICE_AUXSETCLOCK_CFG. Update
    // the code below if a different clock configuration is used!
    //
    #define DEVICE_AUXCLK_FREQ          ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 40) / (2 * 4 * 1))
    
    #endif
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Macro to call SysCtl_delay() to achieve a delay in microseconds. The macro
    // will convert the desired delay in microseconds to the count value expected
    // by the function. \b x is the number of microseconds to delay.
    //
    //*****************************************************************************
    #define DEVICE_DELAY_US(x) SysCtl_delay(((((long double)(x)) / (1000000.0L /  \
                                  (long double)DEVICE_SYSCLK_FREQ)) - 9.0L) / 5.0L)
    
    //
    //  Defines for setting FSI clock speeds
    //
    #define FSI_PRESCALE_50MHZ          2U
    #define FSI_PRESCALE_25MHZ          4U
    #define FSI_PRESCALE_10MHZ          10U
    #define FSI_PRESCALE_5MHZ           20U
    							  
    //*****************************************************************************
    //
    // Macros related to booting CPU2 and CM. These can be used while invoking the
    // functions Device_bootCPU2() and Device_bootCM(). 
    //
    // Note that the macros CM_BOOT_FREQ_125MHZ and CPU2_BOOT_FREQ_200MHZ are used
    // in the functions Device_bootCM() and Device_bootCPU2() respectively. Please
    // update the function and the macros if you are using a different clock
    // frequency.
    //
    //*****************************************************************************
    #ifdef CPU1
    #define BOOT_KEY                                0x5A000000UL
    #define CM_BOOT_FREQ_125MHZ                     0x7D00U
    #define CPU2_BOOT_FREQ_200MHZ                   0xC800U
    
    #define BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR0          0x03U
    #define BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR4          0x23U
    #define BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR8          0x43U
    #define BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR13         0x63U
    #define BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR0   0x0AU
    #define BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR4   0x2AU
    #define BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR8   0x4AU
    #define BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR13  0x6AU
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_BOOT_TO_M1RAM  0x0CU
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_BOOT_TO_S0RAM  0x0CU
    #define BOOTMODE_BOOT_TO_M0RAM                  0x05U
    #define BOOTMODE_BOOT_TO_S0RAM                  0x05U
    #define BOOTMODE_BOOT_TO_USEROTP                0x0BU
    
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_100W    0x10000U
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_200W    0x20000U
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_300W    0x30000U
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_400W    0x40000U
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_500W    0x50000U
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_600W    0x60000U
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_700W    0x70000U
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_800W    0x80000U
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_900W    0x90000U
    #define BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_1000W   0xA0000U
    #endif
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Defines, Globals, and Header Includes related to Flash Support
    //
    //*****************************************************************************
    #ifdef _FLASH
    #include <stddef.h>
    
    extern uint16_t RamfuncsLoadStart;
    extern uint16_t RamfuncsLoadEnd;
    extern uint16_t RamfuncsLoadSize;
    extern uint16_t RamfuncsRunStart;
    extern uint16_t RamfuncsRunEnd;
    extern uint16_t RamfuncsRunSize;
    
    #define DEVICE_FLASH_WAITSTATES 3
    
    #endif
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Function Prototypes
    //
    //*****************************************************************************
    //*****************************************************************************
    //
    //! \addtogroup device_api
    //! @{
    //
    //*****************************************************************************
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! @brief Function to initialize the device. Primarily initializes system control to a
    //! known state by disabling the watchdog, setting up the SYSCLKOUT frequency,
    //! and enabling the clocks to the peripherals.
    //!
    //! \param None.
    //! \return None.
    //
    //*****************************************************************************
    extern void Device_init(void);
    
    #ifdef CPU1
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! @brief Function to boot CPU2.
    //!
    //! \param bootmode is the mode in which CPU2 should boot.
    //!
    //! Available bootmodes :
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR0
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR4
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR8
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR13
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR0
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR4
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR8
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR13
    //!      - BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_BOOT_TO_M1RAM
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_M0RAM
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_USEROTP
    //!
    //! Note that while using BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_BOOT_TO_M1RAM,
    //! BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_xxxW must be ORed with the bootmode parameter
    //!
    //! This function must be called after Device_init function
    //! \return None.
    //
    //*****************************************************************************
    extern void Device_bootCPU2(uint32_t bootmode);
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! @brief Function to boot CM
    //!
    //! \param bootmode is the mode in which CM should boot.
    //!
    //! Available bootmodes :
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR0
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR4
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR8
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR13
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR0
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR4
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR8
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR13
    //!      - BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_BOOT_TO_S0RAM
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_S0RAM
    //!      - BOOTMODE_BOOT_TO_USEROTP
    //!
    //! Note that while using BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_BOOT_TO_M1RAM,
    //! BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_xxxW must be ORed with the bootmode parameter
    //!
    //! This function must be called after Device_init function
    //! \return None.
    //
    //*****************************************************************************
    extern void Device_bootCM(uint32_t bootmode);
    
    //*****************************************************************************
    //
    //!
    //! @brief Function to verify the XTAL frequency
    //! \param freq is the XTAL frequency in MHz
    //! \return The function return true if the the actual XTAL frequency matches with the
    //! input value
    //
    //*****************************************************************************
    extern bool Device_verifyXTAL(float freq);
    #endif
    
    //*****************************************************************************
    //!
    //!
    //! @brief Function to turn on all peripherals, enabling reads and writes to the
    //! peripherals' registers.
    //!
    //! Note that to reduce power, unused peripherals should be disabled.
    //!
    //! @param None
    //! @return None
    //
    //*****************************************************************************
    extern void Device_enableAllPeripherals(void);
    //*****************************************************************************
    //!
    //!
    //! @brief Function to disable pin locks on GPIOs.
    //!
    //! @param None
    //! @return None
    //
    //*****************************************************************************
    extern void Device_initGPIO(void);
    //*****************************************************************************
    //!
    //! @brief Function to enable pullups for the unbonded GPIOs on the 176PTP package:
    //! GPIOs     Grp Bits
    //! 95-132    C   31
    //!           D   31:0
    //!           E   4:0
    //! 134-168   E   31:6
    //!           F   8:0
    //!
    //! @param None
    //! @return None
    //
    //*****************************************************************************
    extern void Device_enableUnbondedGPIOPullupsFor176Pin(void);
    //*****************************************************************************
    //!
    //! @brief Function to enable pullups for the unbonded GPIOs on the
    //! 176PTP package.
    //!
    //! @param None
    //! @return None
    //
    //*****************************************************************************
    
    extern void Device_enableUnbondedGPIOPullups(void);
    //*****************************************************************************
    //!
    //! @brief Error handling function to be called when an ASSERT is violated
    //!
    //! @param *filename File name in which the error has occurred
    //! @param line Line number within the file
    //! @return None
    //
    //*****************************************************************************
    
    extern void __error__(char *filename, uint32_t line);
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Close the Doxygen group.
    //! @}
    //
    //*****************************************************************************
    

    //#############################################################################
    //
    // FILE:   device.c
    //
    // TITLE:  Device setup for examples.
    //
    //#############################################################################
    //
    //
    // $Copyright:
    // Copyright (C) 2021 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.co/
    //
    // Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
    // modification, are permitted provided that the following conditions 
    // are met:
    // 
    //   Redistributions of source code must retain the above copyright 
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    // 
    //   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
    //   documentation and/or other materials provided with the   
    //   distribution.
    // 
    //   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    //   its contributors may be used to endorse or promote products derived
    //   from this software without specific prior written permission.
    // 
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
    // "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
    // LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
    // OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
    // SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
    // LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    // DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    // THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
    // (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
    // OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    // $
    //#############################################################################
    
    //
    // Included Files
    //
    #include "device.h"
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Function to initialize the device. Primarily initializes system control to a
    // known state by disabling the watchdog, setting up the SYSCLKOUT frequency,
    // and enabling the clocks to the peripherals.
    //
    //*****************************************************************************
    void Device_init(void)
    {
        //
        // Disable the watchdog
        //
        SysCtl_disableWatchdog();
    
    #ifdef _FLASH
        //
        // Copy time critical code and flash setup code to RAM. This includes the
        // following functions: InitFlash();
        //
        // The RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadSize, and RamfuncsRunStart symbols
        // are created by the linker. Refer to the device .cmd file.
        //
        memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize);
    
        //
        // Call Flash Initialization to setup flash waitstates. This function must
        // reside in RAM.
        //
        Flash_initModule(FLASH0CTRL_BASE, FLASH0ECC_BASE, DEVICE_FLASH_WAITSTATES);
    #endif
    
    #ifdef CPU1
        //
        // Verify the crystal frequency.
        // Note: This check can be removed if you are not using XTAL as the PLL
        // source
        //
        if( ((DEVICE_SETCLOCK_CFG & SYSCTL_OSCSRC_M) == SYSCTL_OSCSRC_XTAL) ||
            ((DEVICE_SETCLOCK_CFG & SYSCTL_OSCSRC_M) == SYSCTL_OSCSRC_XTAL_SE))
        {
            if(!Device_verifyXTAL(DEVICE_OSCSRC_FREQ / 1000000))
            {
                //
                // The actual XTAL frequency does not match DEVICE_OSCSRC_FREQ!!
                // Please check the XTAL frequency used.
                //
                // By default, the Device_init function assumes 25MHz XTAL.
                // If a 20MHz crystal is used, please add a predefined symbol
                // "USE_20MHZ_XTAL" in your CCS project.
                // If a different XTAL is used, please update the DEVICE_SETCLOCK_CFG
                // macro accordingly.
                //
                // Note that the latest F2838x controlCARDs (Rev.B and later) have been
                // updated to use 25MHz XTAL by default. If you have an older 20MHz XTAL
                // controlCARD (E1, E2, or Rev.A), refer to the controlCARD
                // documentation on steps to reconfigure the controlCARD from 20MHz to
                // 25MHz.
                //
                ESTOP0;
                while(1);
            }
        }
    
        //
        // Set up PLL control and clock dividers
        //
        SysCtl_setClock(DEVICE_SETCLOCK_CFG);
    
        //
        // Make sure the LSPCLK divider is set to the default (divide by 4)
        //
        SysCtl_setLowSpeedClock(SYSCTL_LSPCLK_PRESCALE_4);
    
        //
        // Set up AUXPLL control and clock dividers needed for CMCLK
        //
        SysCtl_setAuxClock(DEVICE_AUXSETCLOCK_CFG);
    
        //
        // Set up CMCLK to use AUXPLL as the clock source and set the
        // clock divider to 1.
        //
        SysCtl_setCMClk(SYSCTL_CMCLKOUT_DIV_1,SYSCTL_SOURCE_AUXPLL);
    
        // These asserts will check that the #defines for the clock rates in
        // device.h match the actual rates that have been configured. If they do
        // not match, check that the calculations of DEVICE_SYSCLK_FREQ,
        // DEVICE_LSPCLK_FREQ and DEVICE_AUXCLK_FREQ are accurate. Some
        // examples will not perform as expected if these are not correct.
        //
        ASSERT(SysCtl_getClock(DEVICE_OSCSRC_FREQ) == DEVICE_SYSCLK_FREQ);
        ASSERT(SysCtl_getLowSpeedClock(DEVICE_OSCSRC_FREQ) == DEVICE_LSPCLK_FREQ);
        ASSERT(SysCtl_getAuxClock(DEVICE_OSCSRC_FREQ) == DEVICE_AUXCLK_FREQ);
    
    #ifndef _FLASH
        //
        // Call Device_cal function when run using debugger
        // This function is called as part of the Boot code. The function is called
        // in the Device_init function since during debug time resets, the boot code
        // will not be executed and the gel script will reinitialize all the
        // registers and the calibrated values will be lost.
        // Sysctl_deviceCal is a wrapper function for Device_Cal
        //
        SysCtl_deviceCal();
    #endif
    
    #endif
    
        //
        // Turn on all peripherals
        //
        Device_enableAllPeripherals();
        Device_initGPIO();
    }
    
    #ifdef CPU1
    //*****************************************************************************
    //
    // Function to boot CPU2
    // Available bootmodes :
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR0
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR4
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR8
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR13
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR0
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR4
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR8
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR13
    //      - BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_BOOT_TO_M1RAM
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_M0RAM
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_USEROTP
    //
    // Note that while using BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_BOOT_TO_M1RAM,
    // BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_xxxW must be ORed with the bootmode parameter
    //
    // This function must be called after Device_init function
    //
    //*****************************************************************************
    void Device_bootCPU2(uint32_t bootmode)
    {
        //
        // Configure the CPU1TOCPU2IPCBOOTMODE register
        //
        IPC_setBootMode(IPC_CPU1_L_CPU2_R,
                        (BOOT_KEY | CPU2_BOOT_FREQ_200MHZ | bootmode));
    
        //
        // Set IPC Flag 0
        //
        IPC_setFlagLtoR(IPC_CPU1_L_CPU2_R, IPC_FLAG0);
    
        //
        // Bring CPU2 out of reset. Wait for CPU2 to go out of reset.
        //
        SysCtl_controlCPU2Reset(SYSCTL_CORE_DEACTIVE);
        while(SysCtl_isCPU2Reset() == 0x1U);
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Function to boot CM
    // Available bootmodes :
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR0
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR4
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR8
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR13
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR0
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR4
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR8
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_SECURE_FLASH_SECTOR13
    //      - BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_BOOT_TO_S0RAM
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_S0RAM
    //      - BOOTMODE_BOOT_TO_USEROTP
    //
    // Note that while using BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_BOOT_TO_M1RAM,
    // BOOTMODE_IPC_MSGRAM_COPY_LENGTH_xxxW must be ORed with the bootmode parameter
    //
    // This function must be called after Device_init function
    //
    //*****************************************************************************
    void Device_bootCM(uint32_t bootmode)
    {
        //
        // Configure the CPU1TOCMIPCBOOTMODE register
        //
        IPC_setBootMode(IPC_CPU1_L_CM_R,
                        (BOOT_KEY | CM_BOOT_FREQ_125MHZ | bootmode));
    
        //
        // Set IPC Flag 0
        //
        IPC_setFlagLtoR(IPC_CPU1_L_CM_R, IPC_FLAG0);
    
        //
        // Bring CM out of reset. Wait for CM to go out of reset.
        //
        SysCtl_controlCMReset(SYSCTL_CORE_DEACTIVE);
        while(SysCtl_isCMReset() == 0x1U);
    }
    #endif
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Function to turn on all peripherals, enabling reads and writes to the
    // peripherals' registers.
    //
    // Note that to reduce power, unused peripherals should be disabled.
    //
    //*****************************************************************************
    void Device_enableAllPeripherals(void)
    {
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CLA1);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_DMA);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TIMER0);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TIMER1);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TIMER2);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CPUBGCRC);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CLA1BGCRC);
    #ifdef CPU1
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_HRCAL);
    #endif
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ERAD);
    
    #ifdef CPU1
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EMIF1);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EMIF2);
    #endif
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM1);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM2);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM3);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM4);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM5);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM6);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM7);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM8);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM9);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM10);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM11);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM12);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM13);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM14);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM15);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM16);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ECAP1);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ECAP2);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ECAP3);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ECAP4);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ECAP5);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ECAP6);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ECAP7);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EQEP1);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EQEP2);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_EQEP3);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_SD1);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_SD2);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_SCIA);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_SCIB);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_SCIC);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_SCID);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_SPIA);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_SPIB);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_SPIC);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_SPID);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_I2CA);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_I2CB);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CANA);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CANB);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_MCBSPA);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_MCBSPB);
    
    #ifdef CPU1
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_USBA);
    #endif
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ADCA);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ADCB);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ADCC);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ADCD);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CMPSS1);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CMPSS2);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CMPSS3);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CMPSS4);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CMPSS5);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CMPSS6);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CMPSS7);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CMPSS8);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_DACA);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_DACB);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_DACC);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CLB1);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CLB2);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CLB3);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CLB4);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CLB5);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CLB6);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CLB7);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CLB8);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_FSITXA);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_FSITXB);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_FSIRXA);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_FSIRXB);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_FSIRXC);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_FSIRXD);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_FSIRXE);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_FSIRXF);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_FSIRXG);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_FSIRXH);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_PMBUSA);
    
    #ifdef CPU1
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_DCC0);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_DCC1);
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_DCC2);
    
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_ECAT);
        
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_MCANA);
    
    #endif
    
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Function to disable pin locks on GPIOs.
    //
    //*****************************************************************************
    void Device_initGPIO(void)
    {
        //
        // Disable pin locks.
        //
        GPIO_unlockPortConfig(GPIO_PORT_A, 0xFFFFFFFF);
        GPIO_unlockPortConfig(GPIO_PORT_B, 0xFFFFFFFF);
        GPIO_unlockPortConfig(GPIO_PORT_C, 0xFFFFFFFF);
        GPIO_unlockPortConfig(GPIO_PORT_D, 0xFFFFFFFF);
        GPIO_unlockPortConfig(GPIO_PORT_E, 0xFFFFFFFF);
        GPIO_unlockPortConfig(GPIO_PORT_F, 0xFFFFFFFF);
    
        //
        // Enable GPIO Pullups
        //
        Device_enableUnbondedGPIOPullups();
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Function to enable pullups for the unbonded GPIOs on the 176PTP package:
    // GPIOs     Grp Bits
    // 95-132    C   31
    //           D   31:0
    //           E   4:0
    // 134-168   E   31:6
    //           F   8:0
    //
    //*****************************************************************************
    
    void Device_enableUnbondedGPIOPullupsFor176Pin(void)
    {
    
        EALLOW;
        HWREG(GPIOCTRL_BASE + GPIO_O_GPCPUD) = ~0x80000000U;
        HWREG(GPIOCTRL_BASE + GPIO_O_GPDPUD) = ~0xFFFFFFF7U;
        HWREG(GPIOCTRL_BASE + GPIO_O_GPEPUD) = ~0xFFFFFFDFU;
        HWREG(GPIOCTRL_BASE + GPIO_O_GPFPUD) = ~0x000001FFU;
        EDIS;
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Function to enable pullups for the unbonded GPIOs on the
    // 176PTP package.
    //
    //*****************************************************************************
    void Device_enableUnbondedGPIOPullups(void)
    {
        //
        // bits 8-10 have pin count
        //
        uint16_t pinCount = ((HWREG(DEVCFG_BASE + SYSCTL_O_PARTIDL) &
                              (uint32_t)SYSCTL_PARTIDL_PIN_COUNT_M) >>
                             SYSCTL_PARTIDL_PIN_COUNT_S);
    
        /*
         * 6 = 176 pin
         * 7 = 337 pin
         */
        if (pinCount == 6)
        {
            Device_enableUnbondedGPIOPullupsFor176Pin();
        }
        else
        {
            //
            // Do nothing - this is 337 pin package
            //
        }
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Function to verify the XTAL frequency
    // freq is the XTAL frequency in MHz
    // The function return true if the the actual XTAL frequency matches with the
    // input value
    //
    // Note that this function assumes that the PLL is not already configured and
    // hence uses SysClk freq = 10MHz for DCC calculation
    //
    //*****************************************************************************
    #ifdef CPU1
    bool Device_verifyXTAL(float freq)
    {
        //
        // Use DCC to verify the XTAL frequency using INTOSC2 as reference clock
        //
    
        //
        // Enable DCC0 clock
        //
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_DCC0);
    
        //
        // Insert atleast 5 cycles delay after enabling the peripheral clock
        //
        asm(" RPT #5 || NOP");
    
        //
        // Configures XTAL as CLKSRC0 and INTOSC2 as CLKSRC1
        // Fclk0 = XTAL frequency (input parameter)
        // Fclk1 = INTOSC2 frequency = 10MHz
        //
        // Configuring DCC error tolerance of +/-1%
        // INTOSC2 can have a variance in frequency of +/-10%
        //
        // Assuming PLL is not already configured, SysClk freq = 10MHz
        //
        // Note : Update the tolerance and INTOSC2 frequency variance as necessary.
        //
        return (DCC_verifyClockFrequency(DCC0_BASE,
                                         DCC_COUNT1SRC_INTOSC2, 10.0F,
                                         DCC_COUNT0SRC_XTAL, freq,
                                         1.0F, 10.0F, 10.0F));
    
    }
    #endif
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Error handling function to be called when an ASSERT is violated
    //
    //*****************************************************************************
    void __error__(char *filename, uint32_t line)
    {
        //
        // An ASSERT condition was evaluated as false. You can use the filename and
        // line parameters to determine what went wrong.
        //
        ESTOP0;
    }
    

    [引用 userid="128297" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000-icro-forum-forum/1071727/tms320f28388d-ice-possible to get-spurious-der-debugger-secture-se-outse-wrong-code-line/3971409#3971409]]]

    您是否使用 SPI_enableHighSpeedMode()来启用高速模式? 断言是否在该函数内导致问题?

    [/引用]

    根据 SPI 或 LSP 设置,我在 Board_init();func 或 SPI_setConfig();func 中得到断言错误。 我想将 SPI 设置为最大频率,而不会出现任何断言错误。

    提前进行轮纳克。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请更新 Device_init 函数 以将 LSP 时钟分隔器配置为1而不是4 (行号:119)

    这将确保断言(sysctl_getLowSpeedClock(device_OSCSRC_FREQ)== device_LSPCLK_FREQ)同步。

     

    此致,

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维纳!

    实际上已经设置了1。

    我在主环路中设置 LSP 分隔器。 当我在 Device_init()中设置它时,它会起作用。  感谢你的帮助。  

    谢谢,