This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:24个 ePWM 通道为什么只有16个 HRPWM 通道

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1072829/tms320f28379d-24-epwm-channels-why-only-16-hrpwm-channels

部件号:TMS320F28379D

您好,

有人能向我解释为什么设备只有16个 HRPWM 通道,尽管有24个 ePWM 通道可用?

(请参阅: Chrome-extension://efaidnmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fds%2Fsymlink%2Ftms320f28377d.pdf%3Fts%3D1643264525920&clen=5795049&chunk=true)

此致- Bui  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bui,

    高分辨率功能所需的额外逻辑仅在16个通道上,而不是在所有24个通道上,这就是为什么只有16个通道被标记为 HRPWM 通道的原因。

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marlyn,您好!

    感谢您的反馈!

    在“TMS320F2837xD 双核微控制  器技术参考手册- SPRUHM8I”中,我找不到哪个 ePWM 具有这种高分辨率功能(HRPWM),哪个没有。 你能 告诉我 这种设置吗?

    此致- Bui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bui,

    对此困惑深表歉意。 我将更新文档以明确包括它,但前8个 ePWM 实例(A/B 通道)具有 HRPWM 功能。  

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,Marlyn,

    非常感谢您的明确回答!

    祝你度过美好的一天! Bui