This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 TMS320F28379D 的 SCPI 命令

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1073028/tms320f28379d-scpi-commands-using-tms320f28379d

部件号:TMS320F28379D

您好,  

我对提出一个非常基本的问题表示歉意。 我对这个很陌生。  

我目前开发了一个软件应用程序,可以使用通过 USB 发送的 SCPI 命令控制多个实验室设备(网格模拟器,直流电源,负载组等)。 此应用程序工作正常。 这种方法的问题在于它需要 PC 来运行应用程序。  

因此,我正在考虑用 TMS320F28379D 替换 PC。 我从数据表中看到,它有一个 USB 2.0端口。 我计划使用 USB 集线器来增加连接,以便可以连接多台 USB 控制器实验室设备。 这有可能吗?  

此外,要从 PC 向设备发送 SCPI 命令,我必须安装 IVI-VisaCOM 驱动程序,并在我的软件应用程序中将其用作参考。 如果我用替换 PC,我该如何执行此操作  

TMS320F28379D?  
谢谢你  
瓦伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    [引用 userid="426752" url="~/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1073028/tms320f28379d-scpi-command-user-use-tms320f28379d]我从数据表中看到它有一个 USB 2.0端口。 我计划使用 USB 集线器来增加连接,以便可以连接多台 USB 控制器实验室设备。 这有可能吗?  [/引用]

    是的,这是可能的。 主机模式下的 f2837x USB 可用于点对点通信或通过集线器连接时与多个设备通信。

    [引用 userid="426752" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1073028/tms320f28379d-scpi-commands- use-tms320f28379d"]

    此外,要从 PC 向设备发送 SCPI 命令,我必须安装 IVI-VisaCOM 驱动程序,并在我的软件应用程序中将其用作参考。 如果我用替换 PC,我该如何执行此操作  

    TMS320F28379D?  
    [/引用]

    我不熟悉 SCPI 命令,但您可能必须匹配通过 USB 发送的协议和命令。例如,为 SCPI 协议/处理编写自己的驱动程序。

    最佳

    凯文