This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-F28379D:C2000软件包+ Motorcontrol SDK

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-DRV8301, DESIGNDRIVE, C2000WARE, CONTROLSUITE, SFRA, DRV8301, BOOSTXL-3PHGANINV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1072676/launchxl-f28379d-c2000ware-package-motorcontrol-sdk

部件号:LAUNHHXL-F28379D
线程中讨论的其他部件: BOOSTXL-DRV8301DESIGDRIVEC2000WAREcontrolSUITESFRADRV8301BOOSTXL-3PHGANINV

您好,团队帮助客户寻求一些澄清。

尝试使用霍尔传感器制作 BLDC 与 TI 奖垫(LAUNCHXL-F28379D)和 BooterPack (BOOSTXL-DRV8301)配合使用。 考虑到电机上同时存在 C2000 Delfino MCU 和数字霍尔传感器,我排除了将 INSTADIN 解决方案一起使用,因为它们适用于 C2000 Piccolo MCU,是无传感器电机的理想选择。


剩下的是 Designdrive 软件包,如果我理解正确,现在可以通过 C2000ware 软件包+ Motorcontrol SDK 获得支持。 另一方面,以前它被包括在 controlSUITE 软件包中,现在该软件包不再更新。

问题包括:
•我是否仍可以将 controlSUITE 与此主板配合使用以完成此工作,或者是否必须迁移到 C2000ware+SDK 解决方案?  
• 从 pdf“controlSUITE 到 C2000Ware 过渡指南”中,我了解到 controlSUITE 中包含的所有内容现在都可以通过 C2000ware+相应的 SDK 获得。 但是,我根本找不到在 controlSUITE 软件包中找到的相同示例(例如 C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FC_SFRA\v01_00_00\examples\FLC_SFRA_379DXL_v1-~Docs)。 在较新的 C2000ware 环境中,我可以在哪里找到它们?
•是否有电动机配置和连接,霍尔读数,编码器配置,控制器的示例? 我的意思是,对于 instaspin 解决方案,有一系列的实验指导您实施软件,是否还有类似的设计驱动器的实验?

请提前感谢。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    将您的查询转发给 Motorcontrol SDK 团队。  您提到的示例未包括在 C2000Ware 包中。

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="392210" url="~ë/support/icler/c2000-icro-group/c2000/f/c2000微控制器-forume/1072676/launchxl-f28379d-c2000kS-package-motorcontrol-sdk"]•我是否仍可以将 controlSUITE 与此电路板一起使用,或者是否必须将 controlSUITE 迁移到2000Cware +软件解决方案中?  [/引用]

    我认为主板没有以任何方式改变,使 controlSUITE 软件与主板不兼容,但 MotorControl SDK 将提供最新的驱动程序,头文件和库,并提供任何错误修复或新增功能。

    [引用 userid="392210" url="~ë/support/icler/c2000-icro-group/c2000/f/c2000微控制器-forume/1072676/launchxl-f28379d-c2000ITE-package-motorcontrol-sdk)]我根本找不到可以在 controlware 软件包中找到的相同示例(例如 C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FC_SFRA\v01_00_00\examples\FLC_SFRA_379DXL_v1-~Docs)。 在较新的 C2000ware 环境中,我可以在哪里找到它们?

    这一准确的示例尚未移植到 MotorControl SDK 中,但我们确实有使用 FCL 和 SFRA 的 F28379D 示例。 遗憾的是,我们没有一个具体显示 DRV8301使用情况的项目,但您可以使用另一个项目作为连接到硬件的起点。 了解双轴伺服驱动器项目的解决方案\bootstxl_3phganinv\f2837x。 它使用 LAUNCJXL-F28379D 和 BOOSTXL-3PHGANINV。

    [引用 userid="392210" url="~ë/support/icler/c2000-icro-group/c2000/f/c2000微控制器-forume/1072676/launchxl-f28379d-c2000ware-package-motorcontrol-sdk)]是否有电动机配置和连接,霍尔读数,编码器配置和控制器的示例? 我的意思是,对于 instaspin 解决方案,有一系列的实验指导您实施软件,是否还有类似的设计驱动器的实验?

    您可以 在此处的资源管理器中浏览项目。 每个项目都应列出一个文档文件夹,其中包含运行示例的设置和步骤。

    惠特尼